This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256402:针对达到其最大电流后的恒定电流的反馈电路修改。

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373260/ucc256402-feedback-circuit-modification-for-constant-current-after-reaching-its-maximum-current

器件型号:UCC256402

工具与软件:

我使用 UCC256402A 设计了 LLC 谐振控制器、它运行良好。 它可以产生14V、40A 峰值电流和35A 连续电流。
我需要按如下所述对其进行修改。

  • 较低负载的 CV 反馈。
  • 当负载增加超过额定值(例如35A)时、它应降低输出电压、电流应处于其最大值(35A)。

实现这一目标的最简单方法是什么? 我使用类型2补偿器进行反馈、并将其连接在这里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rukshan、

    看起来您正在寻找如何实现 CVCC 功能。 您可以使用二极管或进行 CV 和 CC 控制。 您需要一个用于 CC 控制的电流采样块。

    此致!