This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 120W 230VAC @ 50Hz 至12VDC @ 10A 器件推荐

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A, UCC29910A, UCC28C50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374178/120w-230vac-50hz-to-12vdc-10a-part-recommendation

器件型号:UCC29910A
主题中讨论的其他器件:TPS546D24A

工具与软件:

尊敬的 TI 团队

我将使用 TI Ic 作为辅助电源

建议使用高效率、低成本的控制 IC 来实现这一点

要求为120W、12V、10A DC、输入为230V AC 50Hz

请建议使用 CONTROL IC

我可能会计划介绍同步降压

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    遗憾的是、由于您在问题上标记了一个中等电压(最大输入电压18V)非隔离式直流/直流降压稳压器 TPS546D24A、它不支持交流输入或12V 输出、因此您的问题被发送到了错误的组以寻求支持。  我将尝试将您的帖子重定向到正确的支持组。

    将来、即使要查找器件推荐、如果您可以找到至少首先适用于您的应用并标记该器件、它也将帮助您更快地获得响应。

    我最初建议考虑使用 UCC29910A 等降压 PFC、它可以从230V 输入直接产生12V 输出、而无需先将其升高、然后降低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我已经对您的帖子进行了编辑并将其重定向至我们的高电压产品系列、该产品系列将会为您提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkatesh 您好!  

    大于75W 的交流供电应用通常(但并非始终)需要功率因数校正(PFC)。  
    如果适用于您的应用、那么 UCC29910A 是一个可能的单级解决方案、正如上文中 Peter 建议的那样。  
      但是、输出电容可能非常大、具体取决于您的保持和输出纹波要求。

    但是、如果您的应用还需要与交流线路进行隔离、那么仅使用 UCC29910A 是不够的;需要隔离直流/直流级。
    或者、可以为12V 输出开发隔离式单级反激 PFC、但同样需要很大的 Cout。  

    如果需要 PFC、对于120W 的功率等级、我建议使用 UCC28056C 作为 PFC 控制器。
    对于直流/直流级、我建议使用 UCC28C50系列 PWM 控制器作为反激或正向模式转换器。   

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢

    我将检查设计  

    此致

    Venkatesh B