This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:隔离降压稳压器

Guru**** 2536900 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374380/lm2596-isolating-a-buck-regulator

器件型号:LM2596

工具与软件:

我通过 LM2596-5为电路板提供5V 电压。 重新编程是通过连接到电路板的 USB 进行的、在此期间、LM2596的12V 电源通过其他电路的电阻接地、电路板的5V 电源来自 USB。

能否依赖 LM2596输出端子在不造成损坏或过度(> 100mA)功率损耗的情况下实现这一目的?

如果不是、在 LM2596的输出端子和电容器及其反馈端子之间插入一个1N4001 (或类似器件)、并且在不使用 USB 电源时从其阴极获取5V 稳压输出是否安全?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请勿在降压转换器的输出端和 FB 引脚之间连接二极管。 FB 必须按照数据表中的建议连接。

    如果您预计输入会下降、同时次级电源接管输出、则应在降压转换器的输入端包含 UVLO 分压器。 UVLO 分压器将确保在输入降至低于特定值时禁用降压。 请参阅数据表的第8.3.2节以供参考。  

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。 我曾考虑使用 UVLO 电路、但当引脚1上有足够的电压使器件能够检测引脚5上的正关断电压时、UVLO 会工作。 当引脚1未连接到电源、通过12V 电源上其他电路的电阻不确定而悬空或接地、并且引脚2和4上施加了+5V 时、我会关注器件的行为。 这样做是否安全? 我在数据表中找不到任何内容来说明是否存在。

    我不担心在 USB 编程过程中出现+12V (以及两个竞争的+5V 电源)所带来的问题、因为会有一个简单的机械互锁来防止这种情况发生(滑动快门阻止与+12V 输入插头和 USB 端口同时连接)。

    我想了解为什么不建议在反馈路径中使用高电流二极管、定义二极管阴极处而非实际"输出"端子(引脚2)的输出电压、并在 LM2596未通电时将此端子(尽管不是反馈输入-引脚4)与+5V 线路隔离。

    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!

    当输入在输出轨预偏置时下降时、您可能需要在 SW 到 Vin 之间使用一个肖特基二极管、以防止 HS 开关体二极管在 Vin < Vout 的情况下导通。 或者、您可以将二极管与输出串联、以防止出现任何反向电流。  

    该器件设计用于将 FB 直接连接到输出电容器上的降压转换器输出。 不建议阻止 FB 路径来实现器件的正常调节。 如果这样做是为了在器件被禁用且次级电源(5V)接管时保护降压转换器免受反向电流的影响、则应将二极管放置在降压转换器输出之后。 看起来二极管用于防止反向电流。 在这种情况下、建议将 FB 直接连接到降压转换器的 Vout、并将二极管与负载串联。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    稳压输出中二极管的问题在于、二极管压降(以及稳压电源)将随负载电流的变化而变化。 我的应用需要在二十倍频的电流变化(10mA - 1A)中合理稳定的电源。 在这个区域中、1N4001的电压以大约100mV/十倍频程的对数方式变化。 因此、后置稳压二极管并不实际可行。

    但是、如果与输入端串联的二极管提供足够的保护、则不需要在输出端串联。 谢谢、我的问题已经解决了-尽管我想知道是否有对肖特基二极管的任何特定需求、而不是普通的普通1N4000或其更高电流的兄弟之一。 肖特基二极管的效率更高、但不存在余量问题、大多数情况下我将以低电流运行。 我使用开关稳压器、而不是模拟串联稳压器、因为偶尔会有几分钟或十分钟的高电流需要进行热管理。

    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    通常建议使用肖特基二极管来实现低正向压降。 如果您不关心如何 最大限度地减小输入上的压降、那么您可能不需要肖特基二极管。 确保在输入电容器之前将二极管连接到降压转换器。 创建布局时、需要将输入电容器放置在尽可能靠近 IC 的位置。

    我将二极管绘制到原理图中、以说明我的意思:

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你-詹姆斯