This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC33420:我们可以使用两个 UCC33420生成隔离式+5V 和-5V

Guru**** 2507335 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC33420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374714/ucc33420-can-we-use-two-ucc33420-to-generated-isolated-5v-and--5v

器件型号:UCC33420

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我们需要正负5V 隔离式电源来进行电压感应的信号调节。

我们是否可以使用2个 UCC33420、其中第一个 UCC33420的 GNDS 连接到第二个 UCC33420的 VCC 以生成双极电源?

谢谢。

此致、

Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、

    是的、可以这样做。 请参阅下面显示+5V/-5V 配置的原理图。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Manuel Alva Hernandez。