This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36006-Q1:CISPR25测试电路? 400KHz 版本 CISPR25?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36006, LMR36015, LMR36006-Q1, LMR36015-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373691/lmr36006-q1-cispr25-test-circuit-400khz-version-cispr25

器件型号:LMR36006-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR36006LMR36015、、 LMR36015-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我们需要为 LMR36006AQRNXRQ1 (400kHz)提供 CISPR25报告。 数据表中的 CISPR25测试结果如 图9-17至 图9-25所示、该结果查找2.1MHz FSW。  

  1. 您是否具有 图9-17至 图9-25的测试电路原理图和布局?
  2. 您是否有400kHz 版本 cispr25测试资源和测试电路?

此致、
OCHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ochi:

    EMI 结果通常使用 EVM 进行测试。 让我来探究数据、看看设置是什么样的、以及我们是否使用400kHz 版本的测试。

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:  

    让我深入研究一下我们的数据、看看设置是什么样子、以及我们是否有400kHz 版本的测试。

    感谢您的支持。 我期待您的答复。  

    此致、
    OCHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ochi:

    我们没有 LMR36006的现有数据、但我们有 LMR36015在400kHz 时的一些数据。 设置基于 EVM。 如果您想获得这些数据、请告诉我。

    谢谢!

    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:  

    我认为 LMR36006-Q1和 LMR36015-Q1具有相同的特性(输出电流能力除外)、正确吗?

    LMR36015-Q1数据表中是否显示了 LMR36015-Q1 400kHz CISPR 数据?  

    此致、
    OCHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ochi:

    是的、它们应该相似。 您可以使用 LMR36015数据表中的 CISPR 数据作为参考。

    谢谢!

    Richard