This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL2843B:通道审核

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TL2843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372545/tl2843b-sch-review

器件型号:TL2843B
主题中讨论的其他器件:TL2843

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户 在他们的太阳能系统中选择 TL2843BDR。 您可以帮助查看 SCH 吗? 如有任何建议、请现在让我发言。

他们使用器件在反激式直流/直流中驱动 SIC MOS、他们想知道 最低输入电压下的最大驱动电压是多少? 它能够驱动 SIC MOSFET 吗?  

BR

京国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表第7页中指定了输出引脚的驱动电压、另请参阅第3页的方框图。

    您需要找到决定 SiC 所需的 Vgs。 如果您需要我们的帮助、请提供 SiC FET 数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    感谢您的回复、关于驱动器电压、我会再次与客户确认、

    你能帮助回顾 SCH 以及做出一些评论吗?

    BTW、我们的竞争对手是 UC2843BD1013TR (ST)、我们是否有其他 P2P 可选选项? TL2843是与客户引脚对引脚兼容的旧器件。

    BR  

    京国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图审阅通常需要大约一周的时间。 届时我会回复你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) C129、看起来它是为了提供一些斜率补偿。 其中一个问题是、当通过增加其值来调整其斜率补偿效应时、如何对其充电电压进行放电、然后在开始时恢复到每个周期的相同电平。

    2) 2)您的电路未显示反馈、因此无法查看该部分。