This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3489:LM3489

Guru**** 2509065 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3489, TIDA-050014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369034/lm3489-lm3489

器件型号:LM3489

工具与软件:

LM3489QMM/NOPB:请求检查电路

器件型号:LM3489QMM/NOPB

产品链接

我希望您检查电路。

输入电压:5V、12V、24V (电池、USB、适配器)

输出电压:5V、9V、15V、20V

输出电流:3A、5A (根据 PD2.0/3.0)充电曲线。  

 VIN = 5V、12V、24V (电池、USB、适配器)

VOUT = 5V

I_OUT = 6A

请检查 Radj 的值, MOSFET 和电感器的规格是否符合我的要求。

使用相同零件的第二电路。

VIN = 5V、12V、24V (电池、USB、适配器)

VOUT = 5V

I_OUT = 6A (固定值)

我是否可以将 MOSFET 和电感器的相同部分也用于我的第二个电路?

请检查 Radj 的值, MOSFET 和电感器的规格是否符合我的要求。

 

我在设计时是否遗漏了任何一点? 请检查电路,让我知道.

谢谢你

尼拉利·沙阿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shah:

    对于电路的这一部分、是否有办法最大程度地减小 FB 节点的尺寸? 它连接了很多东西、并且是一个非常敏感的引脚。 此外、C23还可能导致器件运行异常。 我之前从未见过 FB 上的电容器。

    EVM 上有如下所示的梯形系统

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!  

    感谢您发送编修。

    我已使用来自 TIDA-050014 (TI-EVM 板)的基准

    我需要根据我的从设备要求控制各种输出。 如果我的设备在5V 上工作,我将保持所有 PDO 关闭,如果它在9V 上工作,我将在 PDO1和进一步它将继续. PDO 的这个开/关由 MCU 控制。  

    我已经连接了三个用于开关的 MOSFET。

    谢谢

    Nirali Shah  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nirali、

    我现在看到、 我们在 www.ti.com/.../slvubj5中使用您在设计中使用的工具。


    我仍然认为以下内容会更好。 FB 是一个敏感引脚、将外部噪声添加到引脚时、可能会导致错误。 当 FB 较大时、如果其他信号通过相邻层、则很容易发生这种情况。

    不过、该设计中的默认电感器不够大。 我会推荐饱和电流至少为8.5A 的器件(我计算出的电流限制是多少)

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我无法使用一个 MOSFET (PDO)来选择不同的输出。 我已经使用了3个 MOSFET 来实现单个电压输出。 在某一时刻,其中的任何一个将只会打开,而另外两个将会关闭。  
    我的大约输出功率将是60瓦或100瓦。

    对于60瓦、我选择了电感器 AMRM00101040100MA1电感器。  
    如果我想得到100瓦,那么我可能需要把它更改为  具有8.5A  饱和电流的电感器 。

    我是否正确?  

    同时检查我的两个原理图并提供您的输入。

    谢谢
    Nirali Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nirali、

    除了我关于 FB 节点的注释外、您的原理图还是很好的。 我明白您要做什么、但请注意 FB 是一个敏感节点、因此过大的 FB 节点更容易拾取噪声并使电路不稳定。 如果 VOUT 和 FB 之间存在高阻抗也可以、但 FB 应保持最小尺寸。 如果您可以让 FB 拾取一些不必要的噪声、则可以使用这些 FET 开关。

    虽然 EVM 的 FB 引脚并不理想、但其尺寸保持在相对最小的水平。 您的 FB 节点连接到3个不同 MOSFET 的源极、

    AMRM00101040100MA1应该适用于60W 设计、而对于100W 设计、您肯定需要不同的设计。

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!
    问候!!!!!

    是的肯定,我会考虑你的意见和相应的工作。

    同时,你可以检查 Radj 值,我已经使用是适合我的要求或不.

    和相位噪声。 可变直流/直流和6A 降压。

    谢谢

     Nirali  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您!

    我现在将关闭该主题帖。

    谢谢!

    Andrew