This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS38700S-Q1:元件的中断行为

Guru**** 2511975 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS389006, TPS38700, TPS38700S-Q1, TPS389006-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366268/tps38700s-q1-interrupt-behavior-of-the-component

器件型号:TPS38700S-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS38900X-Q1TPS389006-Q1、TPS389006 、TPS38700

工具与软件:

您好!

我是一名将 tps389006s-Q1与序列发生器配合使用的开发人员。 我观察到、每当我创建强制中断时、序列发生器就不会运行并且会复位 power_sequence。  

数据表中不清楚 tps38700s 在中断时的行为。 您能解释一下它应该如何运行吗?

我认为它会复位和关闭激活的 ENx。

此致、

Tom LEVISSE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    您能否说明强制中断的类型? 上电或断电序列发生时、ACT 引脚是否中断? 如果可能、您能否提供示波器屏幕截图、这将极大地帮助我了解问题。  

    此致、  

    Oscar Ambriz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我现在在软件开发、所以我需要对所有内容进行测试。 因此、在 ACT 0 -> 1转换期间、我断开了一个 MONx 引脚以引发 INT_UVLF 和 INT_SEQ_ON 中断。

    抱歉、我没有带屏幕捕获选项的示波器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    是否有可以与我分享的原理图? 根据提供的说明、我假设正在将序列发生器与 TPS38900x-Q1对一起使用?

    此致、  

    Oscar Ambriz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar:

    是的、我将 TPS38700S-Q1序列发生器与 TPS389006-Q1电压监控器配合使用。

    我已按照数据表中的内容复制了以下原理图。  

    为了测试这两个 IC 的行为、我已经断开了一个 ENx 引脚来模拟电源故障。  

    但是、tps38700s-Q1似乎在 tps389006-Q6中断之前的最后一个状态被阻止。  

    之后控制 tps38700s-Q1并在中断时关闭 ENx 引脚、是否有解决方案?

    您能否解释一下如果发生错误的电源序列和 tps389006-Q1发出的中断信号、它应该如何运行?

    此致、

    Tom LEVISSE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    谢谢你的解释、我会就这个问题谘询我的同事。 希望在5/31之前提供更新。  

    此致、  

    Oscar Ambriz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    根据您的说明、我的理解是上电或断电序列故意中断。 该操作是通过从其中一个转换器断开 ENx 来完成的、这意味着绝不会将输出电压施加到指定的 MON 引脚。 发生这种情况时、TPS38700s-Q1将暂停其序列、因为它尚未收到 TPS389006-Q1发出的继续命令。 当 TPS389006-Q1发现相关 MON 引脚上的电压已超过 UVLF 点时、它会通过 SYNC 引脚向 TPS38700s-Q1发送脉冲、如果从未施加过电压、则 TPS389006-Q1不会将所需的同步脉冲发送到 TPS38700s-Q1、并且序列暂停。  

    这是您看到的行为吗?  

    此致、  

    Oscar Ambriz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这正是我观察到的行为。 但是、NIRQ 引脚会被 TPS389006-Q1拉低、并且 TPS38700s-Q1会保持阻断状态、即使 ACT 从1变为0也是如此。

    您能否说明在电源序列期间发生故障时 TPS38700s-Q1的行为?

    此致、

    Tom LEVISSE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    请理解、此处发生的情况是、由于未提供 NIRQ 置为有效的电压、TPS389006-Q1期望其 MON 引脚上存在电压。 除非在相关寄存器上执行写入1以清除并且提供了电压、否则 NIRQ 不会失效。 如果仍未连接电压、则 NIRQ 将再次报告故障。  

    由于 NIRQ 信号处于低电平、因此 TPS38700S 不会被阻止。 实际上、之所以阻止该电容器、是因为它从未在其 SYNC 引脚上从 TPS389006接收到脉冲。 TPS389006未提供 SYNC 脉冲的原因是 MON 上的电压从未连接。 如果要测试功能、可以通过在外部将 SYNC 引脚脉冲为低电平来强制 TPS38700S 器件继续其序列。  

    TPS38700S 的预期用途是在未从 TPS389006接收到所需的同步脉冲时停止该序列。 这是一项安全措施、旨在确保系统在记录错误时停止启用电压源。 如果您希望序列不依赖于 SYNC 引脚、那么我会推荐 TPS38700器件(无 SYNC 引脚)、该器件将在启用 ACT 时完成完整序列、而不等待 SYNC 引脚握手。  

    此致、  

    Oscar Ambriz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar:  

    如果 TPS389006读取的电压错误(发生中断)、TPS38700s 是否应停用电源?  

    此致、

    Tom LEVISSE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    这不是由于 NIRQ (中断)置为低电平、而是由于连接到 TPS389006 MON 引脚的电压未超过 UV 阈值并导致 SYNC 脉冲发生。 TPS38700仅在 SYNC 引脚上接收到脉冲时才会启用时序控制引脚。 由于 TPS38700中循环了从未发生的脉冲。 数据表末尾显示了 SYNC 操作的示例、如下所示:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar:

    您能告诉我一种在序列期间产生中断时关闭 ENx 引脚的方法吗?

    此致、

    Tom LEVISSE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    我假设我们讨论的序列是断电序列。 一种选项是在器件的 SYNC 引脚上强制施加向下脉冲、这将向 TPS38700发出信号、指明 ENx 引脚已准备好断电。 同样、向下脉冲应来自 TPS389006器件、但由于 MON 引脚上的电压始终未超过 UV 阈值(从不断电)、因此始终不会提供脉冲。 没有用于强制关闭 ENx 引脚的软件方法。   TPS38700s 器件的预期用途是当时序点出现异常时、用户希望停止序列。 一旦发生错误、由用户决定如何将其系统放置在安全状态中。 例如、用户可以使用 TPS389006来确定时序错误发生的位置、并对相关器件执行复位、以查看错误是否得到解决。  

    如果您希望使用不依赖于 SYNC 引脚的器件、我建议使用 TPS38700 (无 S)、当 ACT 引脚触发为低电平时、该器件将完全定序关闭。  

    此致、  

    Oscar Ambriz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    如果在 PWR_ON 序列期间发生中断、我希望关断所有 ENx 引脚。

    现在、它会锁存到正确的电源、但在短路的情况下、即使导致短路、导致问题的 ENx 引脚也会一直保持亮起状态。

    您是否知道我如何关闭 EN 引脚以避免任何损坏?

    此致、

    Tom LEVISSE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    如前所述、这里的安全概念是、如果发生错误(例如电源不正确)、序列应停止。 这样就不会启用任何其他电源、从而避免对系统造成进一步的损害。 对于 TPS38700、强制所有 ENS 为低电平的唯一方法是断开器件电源。 我们的 TPS38700器件具有紧急断电引脚、该引脚将强制启动断电序列、但 TPS38700S 配置当前不提供此功能。  

    此致、  

    Oscar Ambriz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的观看。  

    您可能应该在数据表中添加一些图表、说明 TPS38700s-Q1在序列不良的情况下的行为。

    它可以澄清很多事情...

    此致、

    Tom LEVISSE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    我同意您的反馈、如果没有其他问题、我将关闭该主题。

    此致、

    Oscar Ambriz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,再次感谢您的参与!  

    您是否知道数据表的下一个修订版本何时发布?

    此致、

    Tom LEVISSE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    由于我们正在进行 数据表处理、因此我预计到2024年9月才会更新此数据表。  

    此致、  

    Oscar Ambriz