This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25170EVM:能为锂离子电池充满电##39

Guru**** 2693255 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25170EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374179/bq25170evm-can-t-fully-charge-a-li-ion-cell

器件型号:BQ25170EVM

工具与软件:

我买了 bq25170evm 板来在 BMS 系统中使用、我遇到了一些问题、因为我正在使用完全"CL-18650-MH1/1S2P"的电池不充电。

我曾尝试使用单节电池、当达到大约3.6V 时它只是停止充电、现已将其设置为4.2 "#5 / R5 / 27k 欧姆4.2V / 1节锂离子电池"。

我现在有点迷路了,我一直在尝试找出它几天,我不知道在这一点做什么。

是否有人可以指出我可能做错了什么?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    需要检查以下几点:

    1.) 仔细检查 VSET (TP7)到 GND 的电阻、确认电阻为27k Ω

    2.) 您是否在输入端或输出端有任何电流表?  他们给其他客户造成了问题。

    3.) 仔细检查跳线设置、请参阅用户指南中的表2-1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bill

    我仔细检查了您询问的所有内容。

    是的、VSET (TP7)上有27K

    2.没有我只有一个电压表在输出上看到电池电压。

    3、所有跳线的设置如表2-1所示

    但当达到3V6时、它仍然会停止充电。

    2.3测试说明与我的设置中的内容之间的唯一不同之处在于、我没有电池仿真器。 我确实使用了一个普通的18650三星手机。

    这可能是问题吗??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否发送电路板照片和测试设置?

    STAT LED 的行为是什么、它在充电期间亮起、然后熄灭吗?

    ISET 引脚电压还将指示电池的电流、什么是 ISET 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bill

    我相信我已经发现了问题,我相信我打了一个坏的 NTC 时,我删除了它,只是使用了一个10K 电阻器,它已经在过去的8-9小时工作正常.

    但如果您愿意、我仍然可以发送其他信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不--现在继续用10k 进行测试。