This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:预放电栅极和上拉电阻器

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374579/bq76952-predischarge-gate-and-pullup-resistor

器件型号:BQ76952

工具与软件:

尊敬的专家:

我想问、是否可以将预放电栅极的上拉电阻降至约100k Ω、而不是指定/建议的10M Ω?

我向您展示我的意思(R79):

因为根据这里的数据表、预放电引脚的电流下拉能力仅为30uA、所以建议使用10M Ω 吗?

将该 R79电阻降低到100k Ω 的动机是、值越小、上拉电阻越强(开关关闭状态)

并且不易受不必要导通的影响。

谢谢。此致、

Andras

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德拉斯,你好!

    最佳做法是使用一个10MΩ Ω 电阻器。 这将降低器件的电流消耗。 但是、电阻值可以低至1MΩ Ω。 如果低于此值、我们就无法保证此器件能够正常运行。

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    谢谢、理解。

    这是因为引脚的30uA 灌电流能力吗? (60V/30uA =~2M Ω)

    其额定电压约为60V、但我们将使用12V 的 BQ 作为电池输入、因此理论上如此

    也可以使用较低的电阻器? (12V/30uA=400k Ω)

    谢谢!

    Andras

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德拉斯,你好!

    是的、这是因为灌电流能力。 但是、该电阻器上的压降不是整个电池电压。 此电压通常为7.4V (部分  7.8预充电(PCHG)和预放电(PDSG) FET 测试 )。 下部电阻器理论上可以正常工作、但尚未经过测试。

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    是的、您说得对、我忘记了预放电的7.4V Von。

    谢谢!

    Andras