This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:测试过放电电流保护时充电 MOSFET 损坏

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372108/bq76952-charge-mosfet-damage-when-testing-over-discharge-current-protection

器件型号:BQ76952

工具与软件:

您好、TI 专家:

我们一直在进行过充电保护测试、遗憾的是、每次启动保护机制时、我们的充电 MOSFET 都会造成损坏(D-S 短路)。 我们已尝试将栅极电阻器从100调整到3K、结果相同。 我们使用电池充电/放电测试仪来测试电路。 请参阅下面的电路。

我们的电流限值在充电期间设置为20安培。 我们已禁用 BQ76952中的过流保护、如果电流超过20安培、我们的主机控制器会读取 CC2电流、并使用 I2C 命令禁用充电和放电 MOSFET。 我们已收集了示波器图片:

蓝色:BAT+(充电 FET 的来源)

紫色: (充电 FET 的漏极)

黄色:(充电电流)

遗憾的是、我手头没有差分探头、因此仅使用 BAT 收集源电压和 Dain 电压。

MOSFET 的额定电压为100V、峰值电流为300A。 令人困惑的是、MOSFET 最初关断且漏极持续升高、然后 MOSFET 电流开始再次升高、而 MOSFET 会造成损坏。

有什么想法吗?

谢谢!

Naga Penmetsa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naga:

    这可能是由以下四个原因之一导致的:

    1. FET 不会收到关闭命令并且已损坏
    2. FET 关断速度太慢并损坏
    3. FET 关断速度过快、电感尖峰会损坏 FET 或 BMS 电路
    4. 并联 FET 会在关断期间振荡并损坏。

     有关这些原因的更多信息、请参阅: [常见问题解答] BQ769142:短路测试后 MOSFET 短路电压现在始终开启。

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    我多次引用该帖子、因此我们已使用100欧姆至5.1k 欧姆的栅极电阻器尝试不同的关断时间、但仍然不走运。

    在我发送的图片中可以看到、 FET 根据命令关闭、它们最初很好地关闭。 不知道为什么排水看到斜坡如图片中。

    我们使用了单独的栅极电阻器、未出现如图所示的振荡。  

    我们还进行了 Shoet 电路测试、在短路测试中未观察到损坏。 这仅在充电测试中发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naga:

    看起来充电器正在斜升 PACK+的电压并熔断充电 FET。

    您能否检查充电器配置以确保电压不会升高? 您在使用什么充电器 IC?

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    我们使用的电池测试仪专用于通过 CCCV 充电曲线进行充电、也会进行放电。

    这样的。

     https://www.tmaxcn.com/100v-100a-lithium-battery-tester-grading-machine_p2517.html

    我们将 CCCV 设置为充电测试。 我想该充电器是否会超出稳压范围、因为 它在测试期间以 CC 模式充电、而 BMS 由于过充电电流而突然关闭充电 FET。 然后可能是由于 CC 模式下电流突然损失、充电器可能会升高电压进行补偿。  

    我将尝试使用不同的充电器进行测试、看看它的行为如何、并让您随时关注。

    谢谢!

    Naga Penmetsa.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naga:

    好的、让我们知道您找到了什么。 如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Thomas Rainey