This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:TPS2116DRLR 输出电容值建议

Guru**** 2385370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372525/tps2116-tps2116drlr-output-capacitance-value-suggestion

器件型号:TPS2116

工具与软件:

您好!  

我们已经实现了 "TPS2116DRLR 电源开关2.5A SOT-583 "  IC。  

而不是的建议输出电容  "100uF 电容器" 、我们选择了一个 "47uF SMD 1206陶瓷电容器" 、遵循数据表中提供的指南 (请参考以下图片) .

 

如果有任何建议、请告知 潜在的技术问题  可能因使用而出现的问题 "47uF 电容器"  的功能 "TPS2116DRLR"  IC?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adi、

    在数据表的这一部分、它们仅使用100uF 作为假设的设计要求。 具体情况会因您的应用而异。 使用50 μ F 时、浪涌更少、风险更低。

    此致、
    TIM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢响应、我了解了 低容值电容器的优点、但请注意、您能不能提供低容值47 μ F 电容器的缺点? 基于此、我们可以进行决策。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adi、

    负载上的电容器只是应用中负载可能情况的示例-实际值取决于您要在应用中驱动的任何负载。 不存在建议值或必需值、这实际上取决于负载开关的输出。

    需要在负载上关注高电容的原因是、当 t=0时、实际上有一个直流接地短路经过电容器。 当时间到来时、电容器会充电、输出电流会达到稳定状态、但您需要确保器件限制浪涌电流并且不会发生任何热故障。

    此致、
    TIM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是我们的原理图。 600 -700mA 时输出负载为4.2V。 在中、5-10秒的启动峰值电流约为1A。 因此、请建议我们的电路所需的输出电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请 对此提供宝贵的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adi、

    我们在这里不推荐电容器。 对于电源多路复用器右侧的任何操作、这只是一个示例值。

    这里可能有一个更有成效的问题是电源多路复用器的输出端是什么? 如果您的电源多路复用器右侧的任何电容为50 μ F、则这是您的电容。 我们在数据表中引用的电容器表示负载、这并不是电源多路复用器正常运行的要求。

    此致、
    TIM