This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2113A:从输出到输入的电压反馈

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2117, TPS2116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374645/tps2113a-voltage-feedback-from-output-to-input

器件型号:TPS2113A
Thread 中讨论的其他器件:TPS2116、TPS2117

工具与软件:

我有一个模块化系统、可以由单个单元组成、也可以通过多个连接在一起的单元进行扩展。 每个单元均可在 IN1上接收来自5Vusb 的电力、或在 IN2上接收来自前一个单元的电力。 首先、我按如下所示配置了电源多路复用器。

我发现、当 IN1不通电时、电源多路复用器会选择 IN2。 此时、某些电压会从 IN1反馈回、从而使 VSNS 高于0.8V 限值、以将多路复用器的行为更改为自动开关模式。 系统加电后、有时会进入电源多路复用器在每个输入之间切换的状态、这样输出约为预期的一半。 通过移除 R1、我能够解决大多数情况下的开关问题。 最终、我在5VUSB (IN1)上检测到加电时、用 GPIO 设置了 VSNS。

但是、我遇到了另一个问题。 在本例中、我将2个单元连接在一起、这两个单元均由5VUSB 供电(意味着我已将两者上的 VSNS 设置为高电平、因此它们都仅使用 IN1)。  这种情况最终损坏了第一个(头)盒子上的一些进程。 我发现、如果我添加一根连接2个接线盒(第一个接线盒和第二个接线盒的 IN2)的电源线、或者添加一个 肖特基二极管、我的所有问题都将消失。 对我来说、这似乎与我在上面描述的问题有关、我会从该芯片的输出到输入端口获得一些反馈。 这是一个已知问题吗?如果是、解决方案是什么。 或者、是否还有其他一些替换部件可能会更好一些?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!  

    感谢您提供这些信息。  

    您是说要并联两个电源多路复用器、以便在4个信号之间进行选择?  

    这些器件将在两个电压电源之间切换、因此需要另一个电源多路复用器在两个电源多路复用器的两个输出信号之间进行选择。  

    对于您最初关于输入电压开关的声明、此常见问题解答可能有助于解决您的主题: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023453/faq-tps2121-how-do-i-achieve-a-seamless-power-switchover-using-ti-s-power-mux-devices

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有、我正在串联2个(或更多)电源多路复用器。 第二个电源多路复用器可获得第一个多路复用器的输出或5Vusb。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!  

    谢谢您的澄清!  

    我预计这可能会是器件在切换点期间在 IN1和 IN2之间来回切换的问题。 这是由于负载的浪涌导致所选输入的电压下降、而未选择的输入的电压会上升。  肖特基二极管 可以提供足够的压降、以避免第一个和第二个电源多路复用器之间出现此问题。  

    虽然不能直接替代、但我推荐将 TPS2116或 TPS2117用于未来的电源多路复用设计、但它不具有电流限制功能。  

     此致、  

    伊丽莎白