This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:我可以使用两个 TPS25947来保护具有正电源轨和负电源轨的电路吗?

Guru**** 2507525 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25947, TPS25947EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374632/tps25947-can-i-use-two-tps25947-to-protect-circuit-that-has-a-positivve-and-negative-rail

器件型号:TPS25947

工具与软件:

您好!

我正在思考如何使用 TPS25947EVM 板来保护由+18V 和-18V 电源供电的器件。 我计划将一个 TPS25947用于正电源轨、将另一个用于负电源轨。

我想知道它是否会起作用。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edmunds:

    看起来它可以正常工作。 请在 EVM 上进行评估。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。