This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2561A:查找类似于 TPS2561A 的 DCP IC

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2559, TPS2561A, TPS2549, TPS2547, TPS2556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374468/tps2561a-looking-for-a-dcp-ic-similar-to-tps2561a

器件型号:TPS2561A
主题中讨论的其他器件: TPS2549TPS2547TPS2556、TPS2559

工具与软件:

您好!

我正在寻找与 TPS2561A 类似、支持 DCP 的 IC、但它应该支持5V/3A 电源协商

请给我推荐一个部件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Preetham:

     DCP 握手只会告知用电器件可用1.5A。  根据 BC1.2规范、无法握手到3.0A。  如果我有误解、请您澄清您的请求吗?

    谢谢!
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    感谢您的答复

    我想通过 USB A 型传输5V/3A。因此、我需要一个 IC、它可以处理 A 型连接器的这种电源协商

    此致、

    Preetham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Preetham:

    如果您需要将握手逻辑集成到电源开关中、请考虑 TPS2547或 TPS2549。  如果您已经在系统的其他位置实施了握手逻辑、请考虑 TPS2556/2557或 TPS2559。

    对于 Type-A 连接器、USB 规范限制为1.5A。  其中存在会导致电流消耗增加的专有握手。  TI 支持的最大电压是2.7V/分压器-3模式、即2.4A

    此致、
    Eric