This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:正确的电量监测计是什么?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374938/bq27z561-r2-what-is-the-correct-fuel-gauge

器件型号:BQ27Z561-R2

工具与软件:

尊敬的先生

 我是否可以在工作 电流消耗介于100uA 至200uA 之间的电路中使用 BQ27Z561-R2?
 BQ27Z561-R2的数据表名为"第1节宽量程电流应用(1mA 至> 5A)"。

 如果我无法使用 BQ27Z561-R2、您能否推荐可以使用的电量监测计?
 电池类型为 NMC (单节电池/ 400mA / 452/3.7V)。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们有一篇技术文章介绍了如何在低电流应用中实现更高的精度。 可 在此处查看本文。 

    此致、  

    Jonny。