This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:过压(UV)/欠压(OV)降额

Guru**** 2584745 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2663, TPS2662, TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369807/tps2660-uv-ov-derating

器件型号:TPS2660
主题中讨论的其他器件:TPS2662、TPS2663、

工具与软件:

客户正在寻找 UV SIL3电平的 SIL3/OV 保护器。 UVLO 和 OVP 引脚的电压降额应高于60V。  

TPS2662似乎不符合此要求。 是否有其他替代解决方案?

条件:12Vin、250mA。 降额>= 60V   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    请参阅 TPS2660、TPS2663。 UVLO 引脚在这些器件中是高压引脚。

    通常、在某些器件中、我们将额定电压更高的 UVLO 引脚设计为可以直接连接到 IN。 但是、OVP 引脚始终是低压引脚。

    他们是否可以在 OVP 上使用电阻梯或本地齐纳来满足其要求?

    BR、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  

    客户认为您建议的解决方法不适合说服 TUV 工程。 客户感兴趣的竞争器件是 MAX17608。 最佳解决方案的内部架构。 TI 是否有类似的竞争机制而无需权变措施? 谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们没有 OV 引脚高额定电压的器件。

    BR、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    由于 TUV SIL3要求、OV 引脚需要65V 降额。 我不确定您是否了解这个问题并改进了下一代电子保险丝?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    它是否用于解决连接到 OV 引脚的电阻梯上的任何单点故障(例如 R3短路)?

    BR、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这是 OV 引脚的一种故障。  

    在 d/s 中、它只能指定5V。  

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我们将 在 下一代电子保险丝定义期间考虑这一点。