Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO
工具与软件:
大家好、团队成员:
我们使用 BQ4050电量监测计来测量电池 SoC。 我们的电池为3节电池、并且是4000 DesignCapacity 0x18。 电池充满电后到100%、当电池放电时、我注意到 RelativeStateOfCharger 0x0D、该值在4%或6%之后突然显示0%。
团队您能不能保证这可能的原因是什么?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员:
我们使用 BQ4050电量监测计来测量电池 SoC。 我们的电池为3节电池、并且是4000 DesignCapacity 0x18。 电池充满电后到100%、当电池放电时、我注意到 RelativeStateOfCharger 0x0D、该值在4%或6%之后突然显示0%。
团队您能不能保证这可能的原因是什么?
谢谢
e2e.ti.com/.../Ti_5F00_BQ4050_5F00_SocLogs.txt
您好、Nick。
请查找 SoC 的附加日志文件(日志格式在第一行中提及。)。 这些日志每10秒采样一次。 您能告诉我们什么是 gg 燃油表? 如何生成它?
您好、Nick。
谢谢 Nick。 在这里,我附加的 zip 文件夹包含日志文件和 gg 文件 在每5分钟捕获,同时分开电池。 您能否说明一下 SOC 突然下降到0 %的原因。
e2e.ti.com/.../Discharging_5F00_battery.zip
您好、Nick。
我们启用了 LStatus 设置为0xE (即14)、之后、我们还可以在电池放电时看到从4%下降到0%。 附加放电日志和 gg 文件以供参考。
您好 Arpan:
您可以执行学习周期、直到 Cell 标志更新为0055并且/或者 Update Status 设置为0x06、如本文档中所示。
此致、
Siddharth