This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:BQ4050电量监测计显示0%的 RelativeStateOfCharger 0x0D

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369646/bq4050-bq4050-fuel-gauge-shows-0-relativestateofcharger-0x0d

器件型号:BQ4050
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们使用 BQ4050电量监测计来测量电池 SoC。 我们的电池为3节电池、并且是4000 DesignCapacity 0x18。 电池充满电后到100%、当电池放电时、我注意到 RelativeStateOfCharger 0x0D、该值在4%或6%之后突然显示0%。  

团队您能不能保证这可能的原因是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yash、

    您是否可以共享显示此行为的日志文件? 您还能将电量计中的 gg 文件发送给我吗?

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Ti_5F00_BQ4050_5F00_SocLogs.txt

    您好、Nick。

    请查找 SoC 的附加日志文件(日志格式在第一行中提及。)。 这些日志每10秒采样一次。 您能告诉我们什么是 gg 燃油表? 如何生成它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yash、

    在 BQStudio 中、如果转到"Data Memory"选项卡、则点击"Export"按钮。 这就是获取 gg 文件的方法。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。  

    谢谢 Nick。 在这里,我附加的 zip 文件夹包含日志文件和 gg 文件 在每5分钟捕获,同时分开电池。 您能否说明一下 SOC 突然下降到0 %的原因。

    e2e.ti.com/.../Discharging_5F00_battery.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yash、

    我看到 LStatus 为0xA、表示未启用 Impedance Track。 需要启用该功能才能进行适当的电量监测。 请发送"LStatus"命令并验证 Gauge_En 是否更新为0xE。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。


    我们启用了 LStatus 设置为0xE (即14)、之后、我们还可以在电池放电时看到从4%下降到0%。 附加放电日志和 gg 文件以供参考。

     e2e.ti.com/.../Discharging_5F00_12_5F00_June.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yash、

    我们注意到 CELL1、CELL2和 CELL3 R_A 标志均为 ff55、表示学习周期尚未完成。 成功完成学习循环后、该标志应为0055。

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siddharth

    感谢您的分析。 您能否确认  我们是否设置了任何值? 或者我们必须使电池循环充电和放电、直到学习周期更新到  0055。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arpan:

    您可以执行学习周期、直到 Cell 标志更新为0055并且/或者 Update Status 设置为0x06、如本文档中所示。

    实现成功的学习周期(TI.com)

    此致、

    Siddharth