This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25145:输出侧无负载时的电流消耗。

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25145, LM25148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374285/lm25145-the-current-consumption-when-there-is-no-load-on-the-output-side

器件型号:LM25145
Thread 中讨论的其他器件: LM25148

工具与软件:

你(们)好。

我将使用 LM25145生成12V 输出。  输入电压来自电池(13~17V)。

当输出端没有负载时、LM25145会消耗大约70mA 的电流。

移除所有输出级组件以消除负载。

在没有负载时查询功耗的原因。

电路图如下。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    测量器件的输入电流时、确保 EN 分频器断开并且手动驱动使能引脚。 EN 分压器可以从电池拉一些电流至 GND。 您是否直接在器件的 Vin 引脚上进行测量? 进行此测量时设备是启用还是禁用?

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hellow Ridge。

    EN 引脚未进行分压并直接连接到 Vin 或接地。 电流测量是在 Vin 处进行的。 启用时测量70mA 电流、禁用时测量的电流为0mA。

    谢谢。

    Kang。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang:

    数据表中提供了静态电流规格、可为您提供以下便利。

    70mA 确实看起来很高。 如果您在多个器件上看到这种行为、即使在重新创建以下测试条件时也是如此、那么我们需要进一步了解测量是如何完成的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marshall_Beck:

    我使用万用表测量了 LM25145输入(BATT_B+)电压的电流、如下图所示。

    启用时测量的电流为69mA、禁用时测量的电流为0A

    移除所有输出级组件以消除负载。

    电路图有任何问题吗?

    谢谢!

    Kang。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来输出电压仍然处于活动状态、控制器仍在驱动 FET。  我认为、要对此进行测试、下一步将会在数据表中复制测量结果、前提是了解是否会出现此行为。 启用该器件时、需要一些电流来驱动开关。 是否正在尝试了解器件的行为或改善空载输入电流?

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了防止电池放电、我将尝试改善空载输入电流。

    我已将器件设置为空载进行测试、但它实际上用作5V 输出直流/直流转换器的输入、以生成待机电压。 使用5V 电压的器件(MSP430)消耗大约1mA、但在电池输入端测量的电流为71mA。  因此、即使只有一个1mA 负载、也会消耗额外的70mA 电流。

    在这种情况下、即使没有除 MSP430之外的任何其他器件、电池也会在一周内放电。

    谢谢。

    Kang。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang:

    LM25145是一款在 FPWM 模式下运行的器件。 这意味着即使没有负载、器件也以设定的频率进行开关、以便调节输出电压。 因此、该器件的轻负载效率较差。  

    若要改善这一点、最佳选择是使用在轻负载下处于 PFM 模式的器件。 PFM 通过调制器件的开关频率、可提高轻负载条件下的效率。 LM25148:https://www.ti.com/product/LM25148等较新的控制器

     在轻负载条件下使用具有 PFM 的器件将显著提高您的效率。 我认为这是显著降低待机电流的最佳选择。

    此致、

    Ridge