This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:PGOOD 传播延迟

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375588/lm5164-pgood-propagation-delay

器件型号:LM5164

工具与软件:

您好!

从 FB 降至90%以下和 PGOOD 置为有效之间的传播延迟是多少?

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith

     内部 抗尖峰脉冲滤波器是对称的、可为上升和下降提供5 µs (典型值)延迟。

    遗憾的是、该参数尚未表征。  

    - EL