This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2115A-Q1:TPS2115A-Q1查看原理图

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2115A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375451/tps2115a-q1-tps2115a-q1-review-schematic

器件型号:TPS2115A-Q1

工具与软件:

您好、支持团队

我们将使用下图所示的 TPS2115A-Q1原理图。

有任何疑虑?

原理图:

如有任何建议、请告知我。

谢谢!

此致、

Lawrence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawrence:

    浏览原理图、我没有注意到任何问题。

    我想指出的是、电流限制设置为0.735安培确保标称电流低于0.486安培、避免意外电流限制跳变。 此外、电流限制的高侧为1.02A、请确保连接到输出端的所有器件都能够承受电流。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    此致、

    Nicholas