This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:高阻态模式

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371135/bq25750-hiz-mode

器件型号:BQ25750
Thread 中讨论的其他器件: BQ25756

工具与软件:

进入高阻态模式的唯一方法似乎是、如果 ILIM_HIZ 引脚上只有一个接地电阻器来设置电流限制、则设置 EN_HIZ 位。 当充电器进入高阻态模式时、它会"禁用开关、禁用 REGN LDO、关闭 ACFET、导通 BATFET、…… 并且系统负载由电池提供"、IQ_VAC 降低至10-30uA、但 UV /OV 电阻分压器的输入源仍会产生静态消耗。 是否可以使用由 REGN 控制的 NFET (类似于 FBG 功能)将此分压器与低侧断开? ACUV 和 ACOV 引脚是否在高阻态模式下正常工作?

我们的应用会在 VAC 侧使用一个高容量10节电池、在 BAT 侧使用一个低容量5节电池。 10节电池运行机器并在正常操作期间为5节电池充电。 当机器关闭时、可以拆下10节电池进行外部充电、但也可以长时间保持连接。  当机器 关闭 且 HIZ 模式似乎非常适合用于此目的时、我们需要尽可能地减少两节电池的静态电流消耗、但在我们的应用中使用 BQ25750时存在一些问题。

如果 通过清除 WATCHDOG 位禁用了看门狗计时器、那么是否是通过清除 EN_HIZ 位来退出高阻态模式的唯一方法、因为 ILIM_HIZ 引脚将已经低于0.4V? 禁用 REGN LDO 时、内部处理器是否由未披露的内部稳压器供电? 未披露的内部稳压器是否通过 VAC 引脚或 BAT 引脚供电?

这些问题的答案将有助于回答这些问题:

如果 在高阻态模式下移除 VAC (10节电池)、会发生什么情况?

如果 BAT (5节串联电池)电压下降过低或断开连接、而 VAC 电源(10节串联电池)仍处于高阻态模式、会发生什么情况?

器件上的其他一切看起来都很棒、我只是想帮您弄清楚这些问题。 再次感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    感谢您耐心等待。 这周我已经被淹没了、本周稍后我会尝试回答您的其他问题。

    您是通过将位设置为 EN_HIZ 还是通过将 ILIM_HIZ 引脚拉至高电平来设置?

    如果 EN_HIZ=1、BQ25756将保持高阻态模式、直到看门狗到期或芯片断电并重新开启。 EN_HIZ 位也由适配器插件复位。

    Unknown 说:
    ] 在高阻态模式下移除 VAC (10节电池)会发生什么情况?

    在本例中、BQ25756将保持高阻态模式。

    [报价用户 id="516905" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371135/bq25750-hiz-mode "]

    如果 BAT (5节串联电池)电压下降过低或断开连接、而 VAC 电源(10节串联电池)仍处于高阻态模式、会发生什么情况?

    [报价]

    在这种情况下、BQ25756将保持高阻态模式。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ethan。 我很感激你的帮助,因为你已被淹没。 我保证我不会再问太多的问题!

    计划是设置/清除 EN_HIZ 位以启用/禁用高阻态模式、并使用 ILIM_HIZ 引脚来设置输入电流限制并监测输入电流。 如果由于某种原因我们无法做到这一点、备用计划会以某种方式将 ILIM_HIZ 引脚拉至>3.7V 以启用/禁用高阻态模式。 这将需要外部5V 电源、因为无法使用 REGN 输出、因为当进入高阻态模式时、REGN 输出将关闭。

    很好的一点是、当移除 VAC 或 BAT 电源而另一个电源时、器件仍处于高阻态模式。 数据表并未提及在 VAC 源处于高阻态模式时重新连接时器件退出高阻态模式、而是在数据表第25/86页上显示"当 EN_HIZ 位被清除为0且 ILIM_HIZ 引脚被拉至0.4V 以下时器件退出高阻态模式"。 如果它确实在重新连接输入源时退出高阻态模式、这实际上并不重要、但我们一定要检测这种情况并将器件重新置于高阻态模式、以更大限度地减小静态电流。

    如我在第一篇文章中所述、UV 如果 ACUV 和 ACOV 引脚在高阻态模式下正常工作、我们可能会使用开关式 ACV/OV 分压器(阈值约为47V/10V)、这可能会影响高阻态模式行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    不用客气。 这根本不是问题。

    您可以在注释部分的第46页中找到有关 EN_HIZ 寄存器的信息。 您还可以设置 EN_CHG=0、在适配器插入时 EN_CHG 不复位。 您还可以设置 FORCE_BATFET_OFF=1、这也有助于省电。

    将 ILIM_HIZ 下拉至3.7V 以下可能最适合您的应用。

    以下是我忘记回答您原来的帖子的一些问题:

    [quote userid="516905" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371135/bq25750-hiz-mode 能否使用由 REGN 控制的 NFET (类似于 FBG 功能)将此分频器与低侧断开?

    是的、这是可以实现的、但之后您需要进行试错测试以找到正确的 ACOV 和 ACUV 电阻器值。 您可以使用 BQ25756设计计算器来帮助完成这一过程。

    [报价用户 id="516905" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371135/bq25750-hiz-mode "]

    ACUV 和 ACOV 引脚是否在高阻态模式下正常工作?

    [报价]

    是的、这是正确的。

    [报价用户 id="516905" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371135/bq25750-hiz-mode "]

    禁用 REGN LDO 时、内部处理器是否由未披露的内部稳压器供电? 未披露的内部稳压器是否通过 VAC 引脚或 BAT 引脚供电?

    [报价]

    快速澄清一下、BQ25750没有内部处理器。  充电器具有一个来自 REGN 的内部 LDO、用于为充电器中的逻辑供电。 当 VAC 正常时、此 LDO 从 VAC 获取电力。 当移除 VAC 时、它从 SRN 引脚获取电力。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ethan。 这些信息非常有帮助! 看起来该器件可以做我们想要的一切。  如果我们在交流分压器上实现接地侧 NFET 断开、我仍然对输入检测逻辑有点不清楚。

    您说、如果在已处于高阻态模式的情况下从 VAC 断开10S 电池、BQ25756将保持高阻态模式(数据表中未明确提到这种行为、但我们希望这样)、并且 如果10S 电池重新连接到 VAC、那么它将退出高阻态模式、因为 EN_HIZ 位被复位(REG0x17确认该行为)。 器件是通过 VAC 引脚还是 ACUV 引脚检测 VAC 电源?

    如果我们通过设置 EN_HIZ 位强制 BQ25750进入高阻态模式、那么 REGN 会下降、VAC 分压器上的接地侧 NFET 会变为高阻抗、ACOV 和 ACUV 引脚将浮动至 VAC (25V 至42V、具体取决于10节电池的 SOC)、该 VAC 超出工作窗口、应该对高阻态模式没有影响。

    拆下10节电池后、VAC 节点将浮动、并可上拉至 SYS、下拉至接地或介于两者之间的某个位置、具体取决于各种元件的寄生特性和 BQ25750的内部。 如果 VAC 被拉至接地、则 ACUV 引脚将通过分压器接地、当 ACUV 低于1.1V 时、BQ25750应禁用 ACFET 并启用 BATFET、但这些 状态将已经处于这些状态、因为器件处于高阻态模式。 这应该对高阻态模式没有影响。

    如果 VAC 以某种方式悬空到1.1V ACUV 和1.2V ACOV 阈值之间的电压、则 ACOV 和 ACUV 引脚将处于工作窗口内、因为 VAC 分压器取决于寄生泄漏电流。 在这种非常特定的情况下、由于 ACOV/ACUV 引脚仍在高阻态模式下正常工作、BQ25750会退出高阻态模式并恢复正常运行吗? 或者它是否需要 VAC>4.2V 和 ACOV/ACUV 引脚都处于工作窗口内?

    最后、如果 CHG_EN 设置为0 (禁用)并且器件通过重新连接有效输入源或清除 EN_HIZ 位而退出高阻态模式、则 REGN LDO 是否会保持关闭状态?

    编辑:不得不编辑我的答复几次,以纠正一些事情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    感谢您耐心等待。 我从办公室出来的星期四和星期五。 我还在努力赶上所有的电子邮件和 E2E 消息。

    [报价 userid="516905" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371135/bq25750-hiz-mode/5250829 #5250829"]

    器件是通过 VAC 引脚还是 ACUV 引脚检测 VAC 电源?

    [报价]

    该器件使用 ACOV 引脚、ACUV 引脚和 VAC 引脚本身检测有效的 VAC 电源。

    在这种非常具体的情况下、由于 ACOV/ACUV 引脚在高阻态模式下仍可正常工作、BQ25750是否会退出高阻态模式并恢复正常运行? 或者它是否需要 VAC>4.2V 和 ACOV/ACUV 引脚都处于工作窗口内?[/QUOT]

    您可以在 BQ25750数据表的第8.3.8.1节中找到此信息。  PG 输出检测是否存在适配器。

    [报价 userid="516905" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371135/bq25750-hiz-mode/5250829 #5250829"]

    最后、如果 CHG_EN 设置为0 (禁用)并且器件通过重新连接有效输入源或清除 EN_HIZ 位而退出高阻态模式、则 REGN LDO 是否会保持关闭状态?

    [报价]

    您可以在 BQ25750数据表的第8.3.3.2节中找到该信息。

    感谢您与我们一起解决这个问题、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦