This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:同步 Fly Buck 转换器 Ic 加热

Guru**** 2815105 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM5146-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374022/lm5146-sync-fly-buck-converter-ic-heating

器件型号:LM5146

工具与软件:

嗨!

BSS-AT (https://bss-at.com/) 旨在构建输入 14V 至60 V、输出12 V 的电源。 我们使用的电路是 使用 LM5146从 TI Power Designer (webench.ti.com/.../switching-regulator)导出的。 请注意、所使用的所有器件都具有与电源设计器工具所提供的值完全相同的值。

目前我们面临的问题是、只要我们提供超过16伏的电压、LM5146就会发热。 低于16伏时、电源的输出为4.8伏。
请建议如何解决此问题。 我们连接 PCB 和电路屏幕快照。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、连接到 LO 的 M2值不是 CSD18512Q5BTDNK0008A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arna

    应改进布局以使器件正常工作。 请参阅 https://www.ti.com/lit/ug/snvu545a/snvu545a.pdf 上的布局示例 。 此外、建议使用>= 4层 PCB。  

    • 需要一个大型 AGND 铜岛
    • 找到 RUV2、RT、CSS、CCOMP1、RCOMP1、 CCOMP2、RFBB 接近 IC
    • 将 CBST、CVCC、CVIN 放置在靠近 IC 的位置
    • 则需要在底部具有较大的接地覆铜区
    • RLIM 应直接连接到 M1漏极
    • 将 M1、M2放置在靠近 IC 的位置
    • 应并联 HO-SW 引脚布线
    • 平行布置 LO-PGND 布线
    • 使 SW 节点面积较小
    • 使用宽迹线连接 M1和 M2

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    感谢您的答复。 我们将在改进布局和改进 PCB 时牢记所有要点。
    但现在我们面临的主要问题是对该电路进行验证。
    即使输入电压为16伏、输出电压也为4.8伏、不会发热。
    如果电压大于16伏、LM5146在没有任何负载的情况下发热、并且输出电压为2伏。
    我们是否应该继续进行相同电路的 PCB 设计?

    此致、
    BSS 团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arnav

    是的、请使用相同的电路重新设计 PCB。 我实际上建议您遵循以下设计步骤1购买 LM5146 EVM、2修改 EVM 以匹配您的电路设计、3验证您的电路设计、4设计 PCB、5根据经验证的电路设计组装元件。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好

    当然会详细了解 LM5146-Q1 EVM。 但我们仍有一个疑问 、为什么16伏输入输出是4.8伏而不是12伏?

    此致、
    BSS 团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arnav

    由于 PCB 布局设计不当、造成这种情况的原因可能有很多。 例如、如果模拟接地连接 不良、则系统可能不稳定或无法提供准确的 VOUT 反馈。  如果 VCC 盖放置在远离 IC 的位置、可能会导致 IC 故障…

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Eric!

    感谢您的支持。 我们已根据您的建议修改了 PCB、并能获得12伏输出。 但是、如果我们增加输出负载、电压将开始下降。 有什么我们应该做的吗?

    此致、
    BSS 团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Arnav

    有多少钱? 下降<1%可能是由环路响应的直流增益引起的、这是自然现象。  

    如果超过1%、则应由 PCB 布局/元件位置引起。

    高侧反馈电阻器应连接到您测量 VOUT (+)的点

    低侧反馈电阻应 直接连接到 AGND 引脚。  

    AGND 引脚与您测量 VOUT (-)的点之间的直流失调应该接近零。

    - EL