请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM66100-Q1 主题中讨论的其他器件:TPS63900、 LM66100、 TPS2117
工具与软件:
晚上好、
我正在为与 LORAwan 合作的物联网传感器设计电源系统;
- 3个原电池(LiSoCl2、最高3.6VDC、D 大小)、并联(1S3P 配置)。 原电池为不可充电电池。
- 传输期间所需的最大电流为100mA、睡眠期间为10uA。
- 输出电压为3.3VDC
- 每节原电池的输入电压为3.1VDC 至3.4VDC (电压因负载+温度而变化)
我将使用已在其他项目中使用的降压/升压 TPS63900、它非常好地工作。
我需要为每个电芯提供反极性和反向电流保护、如果其中一个电芯损坏或完全放电(可能会发生用户忘记 同时更换所有电芯的情况)、不应让"正常"电芯充电。
由于电压下降0.3Vdc 至0.7Vdc、我不会使用肖特基二极管。
我的想法是使用理想的 二极管、例如 LM66100 (高 RDS 91m Ω)或 TPS2117 MUX (仅使用 VIN1)、因为 RDS 非常低、只有20m Ω。
如果我使用 TPS2117、我仍需要使用具有低 RDS 的 PMOS 进行反极性保护。
如果用户其中一个电池反接、ST 引脚将连接到 MCU 或红色 LED。
您建议我使用哪种解决方案?