This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:EV2400连接问题

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27421-G1, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372805/bq27421-g1-ev2400-connection-problem

器件型号:BQ27421-G1
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO

工具与软件:

EV2400未连接到 BQ27421-G1。

配置文件夹中是否缺少.bqz 文件?

EV2400会轮询 BQ27421-G1 (I2C)、但不检测该器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrik、

    您是否指出 bqstudio 未自动检测到器件?

    如果是、器件是否正确通电?

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 我们的 MPU 与 BQ27421通信。 然后、我隔离 MPU 并连接 EV2400。 我可以看到 I2C 通信、但它没有连接。

    我们之前在较早版本的 EV2400中遇到了此问题、并通过.bqz 文件升级修复了此问题。

    我们目前使用的是 bqStudio 的1.3.125构建8版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否验证升级后的.bqz 文件是否位于下载 BQStudio 的配置文件夹中?

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我将其复制到"C:\ti\BatteryManagementStudio\config"文件夹并重新启动硬件和应用程序

    我复制的文件是"0421_1_09_30-bq27421G1D.bqz"。  它与我们旧版本中使用的文件相同、这使它跨越了连接障碍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Patrik、

    一开始打开 BQstudio 时、能否发送屏幕截图。  

    就像这样:

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我让它开始工作。  我将它连接到端口1而不是端口2。

    我创建了一个新项目、然后单击"ParameterQA"。

    然后、我选择 Save to Gauge。

    我转至"Learning Cycle"、然后尝试按照 SLUA777运行它。 "完成"后(我无法让它完成所有步骤)。
    -它通过我的44欧姆负载放电,我可以看到放电电流是正确的。
    -它停止在3100mV ,并告诉我删除负载,我做.
    -然后进入一个6h "放松"期。
    -完成后,学习序列停止。 它永远不会从满容量状态进行充电和放电。  我不知道它为什么这样做。

    我开始充电、当我检查"寄存器"时、我得到以下信息:

    我将使用 bqSudio 1.3.125。

    我在做什么错?
    是否有明确描述正确顺序的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Patrik、

    您的设置看起来是什么样的? 您是否有充电器连接到电池、用于学习周期的充电部分?  

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我已将 BQ24230RGTR 设置为64mA 处的 ISET、225mA 处的 ILIM 和 TMR 6小时15分钟。

    MCU 的 I2C 断开连接、并替换为 EV2400的 I2C、

    库仑计数器是 BQ27421-G1D (GPOUT 在 I DISCONNECT MCU (LOAD)期间断开(HiZ)。 GPOUT 在充电和放电期间被拉高(10k)。

    BR
    -Patrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrik、

    是否正在向充电器发送通信以便为电池充电? 我正在尝试了解您使用的充电器是否存在问题。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、充电和放电电流符合预期。 我可以看到 bqStudio 显示的正确级别。 连接充电器电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您开始更多地关注 bqStudio 工具、会对我大有裨益。

    我们的硬件没有任何错误。  我们已成功将其用于旧产品超过一年。  我们为下一版本保留了充电电路、并且我们希望优化库仑计数器、以便提供更好的充电状态。

    bqStudio 的连接和使用则不同。

    您能否指导我或向我指出一份说明以下内容的文档:
    1.如果与我已经说明的硬件设置不同、则需要硬件设置
    2.如何启动项目以及如何预设测量仪表参数
    3、其他需要做的事情
    4.如何执行学习周期以及何时以及如何创建 Golden Image。 执行顺序和需要考虑的其他事项。
    5如何操作以及 Golden Image 创建哪些文件以加载到我们的产品中以及如何操作。

    BR
    -Patrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我手动在6h "弛豫"时间结束后、为充电电流施加电源(USB 1A)。  即使我加 电、bqStudio"学习周期"也会终止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Patrik、

    请查看本文档、我们希望您能够解答您的问题: https://www.ti.com/lit/ml/sluuah7b/sluuah7b.pdf

    此致、

    Nick Richards