This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC12050: UCC12050辐射发射问题——紧急

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC12050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375002/ucc12050-ucc12050-radiated-emission-issue--urgently

器件型号:UCC12050

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

UCC12050在下面用于满足 EN55011 B 类要求、但在200m Hz 附近会产生很大的噪声

那么我们在输入中使用两个电感器、如下所示、200m Hz 附近的噪声较低、但30M Hz 附近的噪声比以前大得多、您能给我一些建议吗?

注意:由于 CF 器件、在这种情况下不允许使用 Y 电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此器件的专家将在下周回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hong:

    是否有可能今天回复我? 我知道美国专家将于今天星期五出席。 对我来说非常紧急。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您认识某位专家、是否可以向您今天认识的专家发送电子邮件、以便您今天可以获得一些建议?

    我不知道今天有没有专家可用。 所以需要等到下周。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    概率是,我不知道谁是这个芯片的专家

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    本周我将会提供有关该 IC 的专家。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    我们知道配备两个铁氧体磁珠的 UCC12050本身就可以轻松通过 CISPR 32 B 类标准。您展示了配备两个铁氧体磁珠的 UCC12050的原理图、但您所显示的扫描是仅显示具有铁氧体磁珠的 UCC12050、还是 UCC12050可能与其他 EM 辐射相互作用的系统的扫描部分?

    您所展示的扫描的本底噪声测量值是多少? 正在扫描什么系统(如果不是由 UCC12050单独扫描)? 如果扫描了系统、系统中包含哪些额外的 EMI 缓解措施/滤波器?

    Steve