This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22997:有关 TPS22997 Cin 和 Cbias 电容器要求的问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374734/tps22997-questions-about-tps22997-cin-and-cbias-capacitors-requirements

器件型号:TPS22997

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户正在评估光学模块输入浪涌电流降低应用中的 TPS22997。 由于存在 VIN 和 VBias 去耦电容器、因此在 VIN 热插拔期间会导致一些电流尖峰、它们需要减少 VIN 和 VBias 电容器、您能帮助检查我们可以为 TPS22997支持的 Cin 和 Cbias 最小电容器值是多少?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacky、

    我们无法计算最小 C_in 和 C_bias 值。 这些值将取决于器件的负载条件和电压轨稳定性、在不同值下的器件行为需要在 EVM 上观察。  

    如原理图所示、去耦电容的主要优势是保护 V_IN 和 V_BIAS 引脚免受会影响系统稳定性的瞬态电压事件的影响。 如果电源电压稳定、则问题不大。 此外、V_BIAS 引脚上的电容器将用于滤除低频噪声并提高 EMI 事件的稳定性。

    此致、

    耐特