This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:REGN 上无电压

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363292/bq25750-no-voltage-on-regn

器件型号:BQ25750
Thread 中讨论的其他器件:BQ25756

我有一个自制的测试板。 上电后、/APP PG 在500ms 内变为高电平、然后再变为低电平(因此输入似乎可以接受)。 我可以通过 i2c 进行通信(读取和修改寄存器)。 但没有发生其他情况。 REGN 上没有电压、因此不会再进行开关。 这种行为是否有众所周知的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sonke:

    如果/REGN 不是持续低电平(熄灭)、充电器会认为输入电源不良并关闭 PG。  输入电压源是什么?  它是否按照电路板上的电阻分压器位于 ACUV 和 ACOV 之间?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    PG 在加电时变为高电平、在~7ms 低电平后保持高电平。 最初的源 是 USB PD、但我将其改为良好的实验室设备-结果是相同的。

    ACOV 连接到 GND、ACUV 连接到 InputPower。

    此致、

    Soenke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Soenke、

    输入电源上的电压是多少?VAC 上测量的电压是多少?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我尝试了5V 到20V 之间的多个电压。 在最后的测试中、我使用了10V 电压-源电压和 VAC 电压也是如此。

    此致、

    Soenke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Soenke、

    感谢您与我们在此方面的合作。

    您可以向我发送 BQ25756寄存器的屏幕截图吗?

    您还可以将测试板的原理图发送给我吗?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    寄存器和 原理图 如下:

    0x00 = 0x10
    0x02 = 0x40
    0x06 = 0x40
    0x08 = 0x48
    0x0a = 0x40
    0x0c = 0xE8
    0x10 = 0x40
    0x12 = 0xA0
    0x14 = 0x0F
    0x15 = 0x1D
    0x16 = 0x00
    0x17 = 0xC9
    0x18 = 0xC0
    0x19 = 0x20
    0x1a = 0x20
    0x1b = 0x96
    0x1c = 0x57
    0x1d = 0x40
    0x1e = 0x00
    0x1f = 0x00
    0x21 = 0x08
    0x22 = 0x80
    0x23 = 0x02
    0x24 = 0x00
    0x25 = 0x08
    0x26 = 0xC0
    0x27 = 0x00
    0x28 = 0x00
    0x29 = 0x00
    0x2a = 0x00
    0x2b = 0x60
    0x2c = 0x02
    0x2d = 0x00
    0x2f = 0x00
    0x31 = 0x00
    0x33 = 0x00
    0x35 = 0x00
    0x37 = 0x00
    0x39 = 0x00
    0x3b = 0x00
    0x3c = 0x00
    0x3d = 0x02
    0x62 = 0x02
    

    此致、Soenke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Soenke、

    我看到原理图有问题。 BQ25750是一款传统的电源路径充电器。 如果不使用 ACFET、SYS 引脚需要连接到 VAC。

    如需更多信息、请参阅 BQ25750原理图和设计检查清单: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322803/faq-bq25750-schematic-and-layout-checklist

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    就是这样-非常感谢您!

    此致、

    Soenke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我还有一个问题、那就是我自己的 PCB 上的 REGN 没有电压。 我认为 SYS 设置已正确连接。 寄存器与(正在运行)评估板中的寄存器相同。

    有什么想法吗?

    此致、

    Achim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Achim、您好!

    感谢耐心等待。

    以下是我对原理图的建议:

    -我认为系统输出连接不正确。 VSYS 节点需要连接到 T4的另一侧。

    -对于 ACP/ACN 和 SRP/SRN 的过滤器网络,请严格遵循原理图和设计检查清单。 两个引脚之间的电容器需要470nF、而每个引脚需要一个100nF 电容器连接至 GND。

    -我认为原理图需要 CIN 和 COUT 上有 HF 电容器。 将这些电容器尽可能靠近 T5和 T6添加。

    -我无法从原理图中看出,但要确保转换器的输入端和电池端至少有80µF。 为了实现稳定性、转换器两侧都需要最小80µF 电容。

    -确保平衡电池电流输入感应电阻器两端的电容。

    -确保在 IC 上的 VAC 引脚附近放置一个1µF 电容器、并在 VSYS 引脚附近放置一个100nF 电容器。

    以下是 BQ25750设计和原理图检查清单(供参考): e2e.ti.com/.../faq-bq25750-schematic-and-layout-checklist

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    另外、如有疑问、请打开新主题帖。  感谢您的配合。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您查看我的原理图! 更正 VSYS 节点后、它将正常工作! :-)

    I´ll 校正检测电容器。 所有其他电容器就地(3 x 68µF)流入和流出

    BTW:最好还在产品站点上提供检查清单...

    此致、

    Achim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Achim、您好!

    很高兴听到这些消息。

    感谢您让我了解这些检查清单。 我将看到添加原理图检查清单到产品页面中的相关信息。

    此致
    埃森·加洛韦