This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ25756:如何使用 ADC

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375684/faq-bq25756-how-do-i-work-with-the-adc

器件型号:BQ25756

工具与软件:

您好!

BQ2575X ADC 可以测量 TS 电压、VFB 电压、输入电压、输入电流、电池电压、 和电池电流。 如果 SYS 引脚存在、ADC 还可以测量系统电压。 ADC 使用不同于 BQ25756控制环路电路的单独测量电路。

默认情况下、ADC 处于关闭状态、为单次触发模式、具有13位分辨率、并且不采用运行平均值。 要激活 ADC、需要设置 EN_ADC=1。 要从单次触发模式更改为连续模式、您需要设置 ADC_RATE=0。  

您可以在 BQ2575X 数据表的"用于监控的集成16位 ADC "部分中了解有关 ADC 的更多信息。

此致
埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您对电容器有任何疑问、请通过提出新的 E2E 问题来告诉我们。

    此致、
    埃森·加洛韦