This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:睡眠模式消耗83uA、而不是24-41uA。

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372487/bq76942-sleep-mode-consumes-83ua-not-24-41ua

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO

工具与软件:

您好、我有一个电池问题、新电池在假定睡眠模式下消耗83uA 电流。 当我使用 EV2400将连接到 BQ76942时、我可以读取睡眠已启用。 当我解封和完全解封器件以读取设置时、电池会将电流消耗更改为预期的24uA。 所有未密封电池在未密封而不是密封时将变为消耗更少的电流。 为什么会这样呢? 是否有只影响 SEALED 模式的配置?

在 UNSEALED 模式下、电池将在24uA 和~110uA 之间闪烁约1-2分钟、然后稳定在24uA。 83uA 读取的是睡眠模式下读取的某种平均值吗? 那么、为什么它无法在 SEALED 模式下稳定?

此致 Fabian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabian、您好!

    您是对的、该电流值是随时间变化的平均值。  在睡眠模式下、器件将唤醒并进行测量。 该时间窗口默认为每5秒一次:

    DMM 积分时间需要足够长才能捕获整个窗口。 否则、随着时间的推移、电流测量可能不准确。

    您能否发送显示状态寄存器的 bqStudio 仪表板的屏幕截图?

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    睡眠电压时间设置为41秒、以尽可能减少电流消耗。 如果83uA 是平均功耗、为什么它在 UNSEALED 模式下的功耗(24uA)要低于 SEALED 模式下的功耗(83uA)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabian、您好!

    这可以重现吗?  

    SEALED、UNSEALED 和 FULL-UNSEALED 不应影响电流消耗。

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解封后、我无法在电池上重现问题、因为这是我们生产的电池。 在解封后会发生以下情况。

    1.在睡眠模式下,电流闪烁24uA 和110uA 约1分钟。 然后保持在24uA。 (在解封之前、消耗的电流仅为83uA)。

    2.当我使用 EV2400设置睡眠模式时、它不会闪烁、并直接进入稳定的24uA。

    3、重新封好后的行为与1相同。 水平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabian、您好!

     从 SEALED 变为 UNSEALED 时、您能否发送在 BAT 电阻器上测量的电流消耗波形?

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这里是测量值。 第一张图片是在 EV2400中发送 SEAL 命令时、第二张图片是在发送 UNSEAL 时。

    我想知道您想利用这些信息找出什么? 如果我理解了、也许我可以向您提供更多信息。

    // Fabian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabian:

    我正在尝试查看电流在进入和退出 SEALED 模式时是否会出现。

    我想看看我能否在工作台上重现并于明天向您提供反馈。

    您能否发送原理图和.gg 文件?

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabian:

    我无法重现您在测试台上看到的行为。 我看到 SEALED 和 UNSEALED 模式之间的电流消耗没有差异。

    如果您发送了原理图和.gg 文件、可以查看它们。

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thomas 在进入和退出 SEALED 和 UNSEALED 模式后、我继续测试并检查 CFG_MODE 下的电流消耗。 这是数据表中未指定电流消耗的唯一模式。 好像我没有退出 CFG_MODE、即使该模块处于 SEALED 模式。 现在、我们来看看是否在生产中退出 CFG_MODE 步骤不成功。 如果这些测试成功、我将解决此问题、否则请继续讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabian:

    听起来不错、让我保持最新状态。

    此致、

    Thomas Rainey