主题中讨论的其他器件:EV2400、 BQSTUDIO
工具与软件:
您好、我有一个电池问题、新电池在假定睡眠模式下消耗83uA 电流。 当我使用 EV2400将连接到 BQ76942时、我可以读取睡眠已启用。 当我解封和完全解封器件以读取设置时、电池会将电流消耗更改为预期的24uA。 所有未密封电池在未密封而不是密封时将变为消耗更少的电流。 为什么会这样呢? 是否有只影响 SEALED 模式的配置?
在 UNSEALED 模式下、电池将在24uA 和~110uA 之间闪烁约1-2分钟、然后稳定在24uA。 83uA 读取的是睡眠模式下读取的某种平均值吗? 那么、为什么它无法在 SEALED 模式下稳定?
此致 Fabian