This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:关于手动修改 QMax 值

Guru**** 2533270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369161/bq27426-about-manual-modification-of-qmax-value

器件型号:BQ27426

工具与软件:

你好

我们想要验证:根据不同老化程度的电池通过自学获得的 FuelGaugeIC 预测的 Qmax 和 FCC。

目前已针对老化率大于70%的电池进行验证。
SOH = 76%的电池的 QMax 值为1086mA

根据我们的应用设定的充电/放电阈值,老化低于60%的电池无法满足 Qmax*37%的要求。
应用程序中的保留容量= 350mA H.

因此、我们想知道:

问题1:通过执行自我学习过程(Passedcharge > Qmax * 37%)、允许的最大电池老化是多少?
Q2、是否可以通过直接修改 Qmax Cell 0寄存器值来修改 Qmax 的值、以便适当地减小 Qmax*37%所需的容量? 修改后会产生什么影响?

Q3、如果 Q2是可能的、那么如果 Qmax=表皮1000mA 已修改、是否还有其他需要一起修改的寄存器? 如何修改?

我们要验证:针对不同程度的老化电池、FuelgaugeIC通过自学习(Qmax*37%)后、FuelgaugeIC预测的Qmax和FCC。

当前验证了老化程度>70%的电池。
SOH= 76%S ü 的电池、Qmax值= 1086mA。Ω

电池老化程度低于60 %的电池、按照我们应用设定的充放电阈值、无法满足Qmax *37%。
应用中储备容量 ć=4.72 350mA。ć

所以、想知道:μ A

Q1、执行自学习过程(PassedCharge>Qmax*37%)、最大允许的电池老化度是多少?
Q2、是否可以通过直接修改Qmax 细胞0寄存器值的方式、修改Qmax的值、使Qmax *37%2需要的容量可以适当减小?修改后有什么影响?
Q3、Q2如果可以、那么修改Qmax = 1000mA、是否有其它寄存器需要一起修改?如何修改?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang:

    1.我不确定最大允许电池老化是什么意思? 您是否在问、仅通过一次放电或充电周期、SOH 可以改变多少?

    2.不可以、您不能直接修改 Qmax cell 0寄存器。 QMax 是计算得出的值。

    3.问题2是不可能的。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。

    背景:

    电池设计容量1230mA 451,备用容量350mA 302,电压平坦面积3679-3803mV。

    QMax 值不能由 QMax Cell 0修改。 是否有其他方法可以修改 QMax 值?

    2、是否有办法让燃料计了解55%老化电池的 QMax 和 Ra? 如何工作?

    背景:μ A

    电池设计容量1230mA、储备容量350mA、电压平坦区3679 μ-3803mV。

    1、Qmax值不能通过Qmax 电池0修改、是否有其他办法、可以修改Qmax的值?μ A

    2、是否有办法使Fuelgauge学习到老化程度55 %电池的Qmax和Ra?如何操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang:

    1. Qmax 仅在使用电量监测计时更新。 即完成充电和放电循环。 此外、完成学习周期将更新 Qmax。

    2.没有办法做到这一点。 电量监测计将仅在电池时间到来时计算 QMax 和 Ra。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1、无法修改的具体原因是什么?

    2、手动修改 QMax 值的效果是什么?

    1. QMax 仅在使用电量监测计时更新。 即完成充电和放电循环。 此外、完成学习周期将更新 QMax。

    3、进行自学(Passedcharge > Qmax * 37%)、允许电池老化的最大值是多少(%)?

    2. 没有办法做到这一点。 电量监测计将仅在电池的时间到来时计算 QMax 和 Ra。

    1 μ、不能修改的具体原因是什么?A

    2 μ、手动修改Qmax值会有哪些影响?A

    3、执行自学习过程(Passedcharge>Qmax*37%)、最大允许的电池老化程度是多少%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang:

    1.这是我们的固件用于准确监测的最重要值之一、应仅根据固件计算而不是用户输入。

    2.影响 SOC 读数不准确。

    3.我不知道你的意思是这个问题,你可以澄清一下吗?

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick J ü、

    电池设计容量1230mA 451,备用容量350mA 302,电压平坦面积3679-3803mV。

    1、当电池老化至 SoH=?时、设备会按照1个月的周期自行学习电池 %、燃油表无法再次成功学习?

    2、当 FuelGaugeIC 进行自我学习时、电池老化水平是否存在任何限制?

    3. 我不确定这个问题是什么意思、您能解释一下吗?

    电池设计容量1230mA、储备容量350mA、电压平坦区3679 μ-3803mV。

    1 μ、设备按照1个月周期对电池进行自学习、当电池老化到SOH =?μ 时、Fuelgauge将不能再学习成功?

    2 μ、FuelgaugeIC在自学习时、对电池老化程度有没有限制?A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang:

    1.电量监测计将能够在电池的整个使用寿命内学习。

    2.自我学习的电池老化程度没有限制。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    燃料表自我了解到 Qmax 更新需要满足 Qmax*37%。 如果电池老化至容量小于 Qmax*37%的程度、那么自学将如何工作?

    1. 电量监测计将能够在整个电池寿命期内学习。[/报价]

    fuelgauge自学习、使Qmax更新、需要满足Qmax * 37%、如果电池老化到容量不足Qmax * 37%时、如何进行自学习?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang:

    QMax 会随着电池的老化而降低。

    此致、

    Nick Richards  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.燃料计量 IC 不会限制电池在自学过程中的老化程度。 但是、当电池老化到小于 Qmax*37%的容量时、将导致 Qmax 不更新。 这种理解是否正确?

    2.电池老化后、QMax 更新所需的 Passedcharge 要求。 除了高于 Qmax*37%之外、是否有任何其他要求? 例如 Passedcharge >设计容量*37%?

    1、FuelgaugeIC在自学习时、没有对电池老化程度做限制。但当电池老化到容量不足Qmax *37%时、将导致Qmax不能更新。这个理解是否正确?

    2、除了电池老化后、Qmax更新对Passedcharge的要求、除了大于Qmax *37%*以外、还有其它要求吗?如:Passedcharge >设计能力*37%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang:

    1. Qmax 是一个始终更新的值。 随着电池老化、QMax 值会相应降低。  

    2. Qmax 更新的其他要求是电池需要处于弛豫状态、并且在弛豫过程中、温度需要在10摄氏度至40摄氏度之间。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick J ü、

    当电池充电\放电功率不能满足 Passedcharge > Qmax * 37%时,QMax 将逐渐降低,并且燃料计将不再能够自我学习。 这种理解是否正确?

    1. QMax 是一个始终更新的值。 随着电池老化、QMax 值会相应降低。  [报价]

    是不是可以理解为:Qmax会逐步减少、当电池充\放电电量无法满足passedcharge >QMax*37%时、Fuelgauge将不能再进行自学习?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang:

    您的理解是正确的。

    此致、

    Nick Richards