This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985:后缀 M3在 LP2985-33DBVR 上意味着什么?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374676/lp2985-what-s-the-suffix-m3-mean-on-lp2985-33dbvr

器件型号:LP2985

工具与软件:

您好、先生、  

请说明 LP2985-33DBVRM3与 LP2985-33DBVR 之间的区别 ?

"M3"是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    已知 M3是300毫米工艺预 PCN 样片、请问我们什么时候可以得到300毫米的器件型号?

    何时将推出300mm LP2985M3 RTM?

    未来是否不会生产200毫米的产品?

    非常感谢!

    BR

    Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roger、您好!

    我已将此任务分配给我们的一名 PME、他将审核此任务并在周一回复您。

    谢谢!

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roger、

    如果您需要300毫米、请订购 M3版本。 我们发出了一个 PCN、用于将原始器件型号转换为300毫米。 目前、我们将进行两次发货、一旦200毫米的材料已用完、我们将只发货300毫米的材料。 稍后将混合使用旧芯片和新芯片、而使用 CSO 标记的任何芯片:RFAB 将采用300mm 材料。

    谢谢!

    Prakash L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这是 Sean / Roger 所在的同一个团队的销售、他仔细检查 LP2985-33DBVRM3 现在是 TI.com 上的 RTM、我们是否会在 PCN 之后保留此 PN?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helios

    是的、我们将保留此器件型号。 PCN 周期已完成。

    谢谢!

    Prakash L