This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53659:tps53569如何计算补偿设计输入

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374069/tps53659-tps53569-how-to-calculate-compensation-design-inputs

大家好!

 

我正在设计一个0.8V 80A 四相直流/直流转换器。 我正在使用 TPS53569数字 PWM 控制器和 CSD95495电源块。

有人能向我提供一些资源、说明第3代 DCAP+调制器的工作原理以及如何确定 DCAP+的调制器增益吗?

 

非常感谢您提供任何帮助、

 

Chuck Sampson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在以下应用手册中找到所需的信息:SLVA867。 以防其他人需要该文件。