请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25770G 工具与软件:
您好、TI 专家
客户询问了有关电池充电器 IC 的建议。
您是否可以推荐符合以下规格的电池充电器 IC?
1.应用: 电池充电 IC 应用于机器人真空吸尘器移动部件
2.产品线:锂离子充电器 IC (电池:5S2P)
3.要求
-输入电压:24V
-充电电流:12A 或以上
-分离蓄电池和系统负载
(适配器->电池充电、
适配器->系统(每个可提供6A 的项目)
-在同一应用程序中使用的项目
-可供 EVM 购买的商品
请检查。 谢谢你。