This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21542:UCC21542DWKR -用于在60Hz 下开关 STGP10H60DF IGBT 的自举电容器

Guru**** 2507505 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375220/ucc21542-ucc21542dwkr---bootstrap-capacitor-for-switching-stgp10h60df-igbt-at-60hz

器件型号:UCC21542

工具与软件:

大家好、我需要一个隔离式栅极驱动器来  以60Hz 的开关频率驱动此 IGBT - STGP10H60DF 的栅极。 在这种情况下、UCC21542DWKR 的自举电容器应该有多大? 我认为它非常大(>50uF)、因此是否有针对此问题的权变措施、因为我想最小化 Cboot 和 VDDB 去耦电容器的电容? 请提供建议。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用这些公式来计算应用所需的最小 Cboot。  请注意、这是绝对最小值、因此请确保不要使用低于计算值的电容器。

    此致、

    会的