This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DDK:I2C 主器件优先级设置

Guru**** 2609425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987DDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375488/tps65987ddk-i2c-master-priority-setting

器件型号:TPS65987DDK

工具与软件:

你(们)好  

我尝试从 TPS65987DDK I2C 控制 DP 接收器。

我将通过应用程序自定义工具 v6.1.4进行配置、具体请参阅以下文档。

在 TPS65987D 和 TPS65988 PD 控制器中使用 I2C 主器件  

但我在工具中找不到优先级位设置。 如何分配记录优先级?

这是文档的屏幕截图。

这是应用程序自定义工具 v6.1.4的窗口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eugene:

    在后来的 GUI 中、优先级位被删除。

    查看您共享的应用手册、所有 I2C 控制器事件的优先级均为0、因此即使优先级字段 已删除、使用 v6.1.4 GUI 也不会出现问题。

    如果您关心事件发生的顺序、它们应该从最低记录索引到最高记录索引、因此您可以按这种方式配置它们的顺序。

    谢谢。此致、

    Chris