请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65987DDK 工具与软件:
你(们)好
我尝试从 TPS65987DDK I2C 控制 DP 接收器。
我将通过应用程序自定义工具 v6.1.4进行配置、具体请参阅以下文档。
| 在 TPS65987D 和 TPS65988 PD 控制器中使用 I2C 主器件 |
但我在工具中找不到优先级位设置。 如何分配记录优先级?
这是文档的屏幕截图。

这是应用程序自定义工具 v6.1.4的窗口。