This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:UCC27714的 HB-HS 过冲

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364599/ucc27714-hb-hs-inter-shoot-for-ucc27714

器件型号:UCC27714
Thread 中讨论的其他器件:UCC28951

TI 人好

我的客户 Edan 跟随 slua560d 来设计2kV/2000W 输出相移全桥电源。

它们采用 UCC28951+UCC27714进行设计、并已通过多次"UCC27714的 HB-HS 过冲"测试。

他们想要了解原因、看看此设计是否成熟并可以立即使用? 我们是否还有其他2kV/2000W PSFB 解决方案可以促进?

此外、客户还想知道如何调整芯片的外围电路以修改 UCC28951的工作占空比。

非常感谢。

28951和27714也在初级侧中、总线电压在 PFC 之后为400V。

原理图如附件所示。

您能帮我检查一下是否有任何原因 会倾向于  UCC27714  HB-HS 互冲. 我们有改进方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tony、

    感谢您解答有关 UCC27714的问题。

    我是支持 UCC27714的应用工程师、无法评论 UCC28951的运行。 您将需要创建一个单独的线程标记该产品供该团队跟进并为此提供支持。

    对于 UCC27714、除了使用5.1 Ω 串联电阻器时 VDD 为18V 之外、我认为原理图没有任何问题。 该器件 在 VDD 引脚上的绝对最大电压为20V。 因此、最好进行测量、确保不会违反规范。

    SLUA560D 是一个600W 的参考设计。 因此、系统需要进行相应设计、以支持2kW 功率。 对于这种2kW/2kV 的确切设置、我还不知道我们有一个参考设计。

    您能否解释一下您的意思是 HB-HS 互冲示波器捕获?

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tony、

    您是否能够找到解决方案? 如果是、请告诉我您找到的内容。 如果没有、请向我提供问题状态的最新信息。

    谢谢!

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tony、

    我要标记这个在这个时候结束了。 如果您对我的上述问题有更新、疑问或回复、请随时重新打开该主题。

    谢谢!

    William Moore