This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:USB 断开识别错误

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375294/hd3ss3220-usb-disconnect-recognition-error

器件型号:HD3SS3220

工具与软件:

您好!

我的客户遇到了使用 HD3SS3220开发的电路板无法识别 USB 断开的问题。

当使用 C 到 C 线缆连接到笔记本电脑、然后移除 USB 连接时、客户的电路板可能无法识别 USB 断开连接。

仅对于不需要多路复用器的 USB 3.0数据不会发生同样的问题、并且在激活多路复用器后会发生此问题。

问题1。 请告知此问题的原因和解决方案。

问题2: 请检查以下客户电路是否存在问题。

(供参考、IC 和连接器通过 EMI 滤波器直接相互连接。)

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

       从原理图中、端口引脚悬空、这是 DRP 应用吗?

      对于 DRP、需要使用 Vbus 开关来控制 VBUS。

    此致

    Brian