请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HD3SS3220 工具与软件:
您好!
我的客户遇到了使用 HD3SS3220开发的电路板无法识别 USB 断开的问题。
当使用 C 到 C 线缆连接到笔记本电脑、然后移除 USB 连接时、客户的电路板可能无法识别 USB 断开连接。
仅对于不需要多路复用器的 USB 3.0数据不会发生同样的问题、并且在激活多路复用器后会发生此问题。
问题1。 请告知此问题的原因和解决方案。
问题2: 请检查以下客户电路是否存在问题。


(供参考、IC 和连接器通过 EMI 滤波器直接相互连接。)
谢谢你。
JH