This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:LM5176QPWPTQ1无法在升压模式下正常工作

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176EVM-HP, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373144/lm5176-lm5176qpwptq1-can-not-normally-work-in-boost-mode

器件型号:LM5176

工具与软件:

根据 LM5176EVM-HP 原理图设计 LM5176 6-38V 降压/升压12V、输入源范围为6V 至38V、我想使用 LM5176进行降压/升压并将输出稳定保持在12V。   

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281095/lm5176-lm5176-schematic-review-check-buck-boost-functional?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LM5176#

降压模式正常。 但在升压模式下无法工作

Vin=14V、Vout=12.08V (降压模式正常)

Vin=13V、Vout=11.62V (启动至压降电压)

Vin=12V、Vout=11.38V (压降电压)

Vin=10V、Vout=9.97V (在升压模式下通常无法正常工作)

Vin=9V、Vout=8.97V (通常无法在升压模式下工作)

Vin=8V、Vout=7.97V (在升压模式下正常无法工作)

是否要检查此升压功能问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hins:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    您是在 EVM 上还是在您自己的板上进行了测试和观察到了吗?

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有 EVM 板、只需在我自己的板上进行测试即可。 请帮助检查原理图。 谢谢你。  

    e2e.ti.com/.../7624.LM5176-6_2D00_38V-BUCK_2D00_BOOST-12V.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hins:

    原理图未显示问题。

    您能否在升压低侧 MOSFET 的栅极信号开关 LO2时检查升压情况。

    在升压模式下、您能否与 LO2、HO2和 SW2共享示波器图。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Stefan、

    在升压模式下、如果 Vin 设置为8V、则 BOOT1、SW1、LDRV1、HDRV1和 BOOT2、SW2的波形 LDRV2和 HDRV2如下所示。  

    如果将 Vin 设置为19V、波形如下所示。  

       

    此致

    Hins Weng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hins:

    感谢您的绘图、您可以在启动完成后再添加一个放大到4或5个开关周期的图。-图的右侧位于右上方。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    请尝试查看以下波形(升压模式下 Vin=8V)、谢谢。

    此致

    Hins Weng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hins:

    如果我读出来你的图、你有一个5ms/div 的时间刻度。

    LM5176的典型开关频率为300kHz (不确定使用的是什么)。

    这将为每个开关周期提供3.33us、因此为了显示4或5个周期、在这种情况下、2us/div 的比例应为。

    您已使用的分辨率 将显示混叠影响、并且不能提供所需的详细信息。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    所有参数都基于计算工具、即 RT=33.2K。  

    RT 电阻与标称开关频率(FSW)的关系为 RT=[(1/FSW)-190ns]/ 116pF、因此 开关频率应为250kHz。  

    e2e.ti.com/.../4101.LM5176-Buck_2D00_Boost-Quickstart-Tool.xlsm

    SW1和 SW2的波形(Vin=11V)

    此致

    Hins Weng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hins:

    这可能有助于:

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    VIN = 11V、4us/div

    此外、请查找不同 Vin (4US/div)的 SW1/SW2波形

    VIN = 6V

    VIN = 8V

    VIN = 11V

    VIN = 12V

    VIN = 13V

    VIN = 14V

    此致

    Hins Weng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hins:

    从示波器图中可以看出、SW2没有降至0V。 这意味着使用低侧 MOSFET 时的情况不正常。 即原理图中的 PQ9和 PQ10。

    应检查这些组件、栅极信号及其焊接情况。

    您已经测试了多少块电路板-是否都显示了相同的行为?

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    有。 所有样片板都显示出相同的行为。  

    但是、非常抱歉前面的4us/div 示波器图。 我错误地将 SW2引入了 boot2、

    SW2可降至0V。

    现在、我已经更正并重新上传了示波器图、请帮助查看以下屏幕截图。

    VIN = 8V

    VIN = 12V

    此致

    Hins Weng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hins:

    我认为您插入的第二个图是错误的、不是使用8V 输入-它与12V 相同。

    捕获该数据时连接到输出的负载是什么。

    SW2上升到~13V、所以这看起来不错。

    输出电压是怎样的-它是稳定的吗? 您能否也捕获此数据?

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    图表插入不应错误。 图中显示了一个8V 输入捕捉、您可以在其中观察 SW2在 SW1保持固定时的状态变化。

    1.在数据采集过程中,输出没有连接到任何负载。  

    2. 设置恒压恒流电源(电流=8A、Vin=6V~38V)。  如果测量到12V、则可以确认输出电压的正确性。

    当输入电压为8V 时、请查看屏幕截图。 是否似乎没有什么错?  

    此致

    Hins Weng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hins:

    关于示波器图、让我按照以下编号重试

    Vin = 8V :图1和图2显示了 SW2波形中的不同时序- 但情况并非如此。

    如果在空载条件下绘制此图、则 VOUT 需要与 SW2相同、并应保持电平、因此如果 SW2上升到12V、VOUT 也需要为12V。

    即使高侧升压 MOSFET 不会切换、也会通过体二极管。

    请再次检查这个测量值和高侧升压 MOSFET。  

    还请将 VOUT 与 SW2一起绘制。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    是的、回答正确。

    重新测试 Vin=8V、请检查它。

    此致

    Hins Weng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hins:

    VOUT 现在为12V -根据您的描述应该是这样。

    此致、

     Stefan