This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS272C45EVM:TPS272C45EVM OUTx 完成关闭。

Guru**** 2811995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374958/tps272c45evm-tps272c45evm-outx-done-turn-off

器件型号:TPS272C45EVM

工具与软件:

您好!

我们会收到一个全新的 EVM、而且不会改变 跳线位置。

在输出端没有负载的情况下、EN1和 EN2连接到3V3、我们为 Vs 提供24VDC、输出增加到24VDC (高电平)、但在更改 ENx 跳线的位置时(ENx = GND)。 OUTx 仍为24VDC (高电平)。

是否需要执行其他设置来关闭/开启 OUTx?  

谢谢你。

Bellatreche

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加信息、

    通过 ENx= 3、3V -->  OUTx = 24、40V

    By ENx=GND  -->  OUTx = 24,05V

    我认为 EVM 有缺陷。

    请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bellatreche:  

    您能否确认这是您为测试器件而上拉的跳线?  

    您是否使用万用表将 EN 上的电压读为3.3V?  

    请在输出端添加负载、然后查看问题是否仍然存在。  

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elizabeth:

    感谢您的答复、是的、我确认跳线在那里、当我将跳线从高电平(ENx = 3V3)更改为低电平(ENx = GND)时、输出什么都不会发生。

    我使用示波器观察信号、ENx 从3v3变为0V、但仍在24、05V 和24、40V 之间。

    我使用的电阻负载:

    1-  120R =>ENx = GND 结果 OUTx = 0.5V (条件正常)

    2-  10K => ENx = GND 结果 OUTx =  6V (不正常)

    ENx = 3V3时、结果为24V (正常)。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ab、  

    在这种情况下、我预计输出会因为集成的开路负载上拉而被拉高。  

    这用于通过在没有负载时将输出电压拉高来检测开关上的开路负载情况。  

    为了在 EN 为低电平时不在输出上产生电压、必须连接一个负载。  

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elizabeth:

    好的、谢谢。

    此致