This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:BQ25756

Guru**** 2582765 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374595/bq25756-bq25756

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件: BQ25750

工具与软件:

大家好!

 BQ25756数据表中尚不清楚在输入电压不同于电池电压(更高或更低)的情况下、充电器的输出电压将是多少。

这是否取决于蓄电池调节电路配置(FB、FBG)?

根据图9-1可得出结论:在12V 电池的情况下、电池调节配置强制输出电压为最大电池电压- 16.8V。 这意味着什么? 如果这是不受电池电压影响的充电器输出电压、则可能出现电池电压仅为8V 的情况、在断开外部电源时、充电器输出电压会突然从16.8V 跳变为8V -这对负载来说很糟糕。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shony:

    正如我们在电池充电器中所提到的、输出是电池。 BQ25756的输出电压是电池调节电压。 它不是一个独立的电压轨。 这通过电阻分压器设置到 FB 引脚以及 Charge_Voltage_Limit 寄存器。  

    您可以参阅第9.2.1.2.2节详细的设置示例。 无论输入电压是多少、只要处于工作范围内、器件就会将电池充电至配置的电池稳压电压。 充电器没有独立的电池固定输出电压。  

    图9-1展示了一个4S 锂离子电池情况、其电池电压通常范围为12V (已放电)至16.8V (完全充电)。 16.8V 是完全充电电压、它是应设置为充电器设计中的电池稳压电压的值。 电池充电器会将此4节串联电池组充电至16.8V。 希望这一点得到澄清。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jing Z0u、

    所以、如果我使用24V 锂离子电池组、需要配置电阻器以适应33V 的最大电压、不是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shony:  

    您将需要根据电池的规格进行确认。 电池规格应特定于应使用的完全充电电压、该电压可设置充电器上的稳压电压。 例如、如果您有一个8节电池、每节电池的完全充电电压指定为4.2V、那么充电器上的电池稳压电压应该设置为33.6V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 情况确实如此。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、我还有另一个问题(我过去已经问过、但我没有得到明确的答案):

    似乎是数据表有错误的陈述、当它显示在他们的图纸中、系统应该被连接的点-输出点应该如下图中所示、否则、电池电流分流电阻器实际上不能表示电池电流。 我是对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shony:

    如果您需要在为系统供电的同时为电池充电、则需要具有电源路径管理功能的充电器。 在这种情况下、与 BQ25756相比、BQ25750可能是更好的器件。 BQ25756数据表中的图纸是有效的、因为许多应用不会同时为系统供电和充电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我确实需要在充电时为系统供电、但遗憾的是、BQ25750解决方案更复杂。

    根据我的理解、两者之间的主要区别在于 BQ25750支持从外部源为系统供电的直接路径、因此在这种情况下效率更高、但如果我可以降低效率、则可以使用我建议的 BQ25756。

    实际上、我认为  BQ25750/BQ25756 EVB 是这样建议的。

    你同意吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shony:

    如您在上一篇文章中所述、如果您遇到同时为系统供电和充电的情况、BQ25756等非电源路径器件无法区分流入电池或系统的电流。 因此、充电控制(如终止)将不准确。 我们不支持您使用 BQ25756时所采用的配置、即在充电电流检测电阻器之前连接系统。  

    电源路径的优势在于:

    1.接通有效输入电源后、系统可在电压耗尽的情况下即时开机

    2、准确的充电电流控制

    3、易端接,更适合电池使用寿命

    因此、如果以上内容对您的应用不重要、则可以使用 BQ25756。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Jing Zou