This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B91:TPS7B91050DBVR 最小负载和稳定性、输出电流及电容较低

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375032/tps7b91-tps7b91050dbvr-minimum-load-and-stability-with-low-output-current-and-capacitor

器件型号:TPS7B91

工具与软件:

您好!


我想知道是否可以使用以下 LDO TPS7B91050DBVR 作为电压基准。 我们的电路板功耗仅为5A 稳定、输入电压为10V 至20V。 输入电压为低阻抗。

也不需要精确的电压。 +/-1%或+/-2%)就足够了。

它是否能够在轻负载(5µA / 5V 输出)下保持稳定性?

如果我们没有浪涌电流、我们可以使用比数据表值更小的输出电容器吗、例如用470nF 代替1µF?

谢谢、Emilien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emilien:

    是该器件可以在轻(或无)负载条件下稳定运行。

    浪涌电流不会影响稳定性。 如果使用的电容小于建议的最小值、则器件可能不稳定。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。

    Emilien