This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5860T:电源管理论坛

Guru**** 2924940 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5860T, LP5890, TLC5955, LP5860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373273/lp5860t-power-management-forum

器件型号:LP5860T
Thread 中讨论的其他器件: LP5890TLC5955LP5860

工具与软件:

你(们)好

是否可以根据随附的图片(从 MOSI 到 MISO 等)连接 LP5860T LED 控制 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tapani:

    很抱歉、不能以这种方式连接、因为是菊花链、LP586x 系列只能以星型链方式连接。

    也许您可以告诉我您的要求、然后我可以帮助您选择最适合您的解决方案。 谢谢!

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    感谢您的回答。
    其用途是为泊车引导系统提供室外 RGB 矩阵显示屏、例如完整和闭合文本以及可用空间的数量。
    连接应该是这个菊花链,因为 LED 屏幕可以有不同的尺寸。
    静态控制下的 LED 电流应约为10mA、多路复用时的 LED 电流应约为100mA (8到11多路复用)。
    一个 LED 驱动器 IC 应能够控制至少32个 RGB-LED。
    是否有 TI 的一些 LED 驱动器适用于此类用途?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tapani:

    我认为您的应用可能属于显示 LED 驱动器。 我建议联系我们的 AE 寻求帮助。

    BR、Jared

    尊敬的 Monet:

    请帮助选择适合 Tapani 在上述应用中使用的设备,谢谢!

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tapani:

    您希望在哪种应用中使用此类 LED 驱动器? 您项目的时间表是什么?

    目前、LP5890可用于您的应用。 它是一款48通道、16线路20mA LED 驱动器。 因此、2条扫描线可以通过10mA 平均电流控制32个 RGB LED。

    如果您需要更高的电流、我们将开发一种具有更高电流的新器件、我们将在下个月提供样片。

    BR

    Monet Xu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的快速回复。
    使用目的是不同尺寸的 LED 显示屏,用于户外使用。 2024/2025年时间表。
    LP5890在其他方面都很好、但我们只会使用两条扫描线、14条扫描线将保持未使用状态。 这不是一种具有成本效益的解决方案。
    更高电流的新器件将是什么样的?
    是否还有与之相关的初步数据表?
    可以将其与多个器件链接起来吗?

    BR

    Tapani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tapani:

    如果您考虑成本、LP5860可能会更好。 否则您需要使用直接 LED 驱动器、例如具有48个通道(16 RGB)的 TLC5955。  

    您可以通过以下方式提供电路板的常用尺寸(行像素*列像素)吗? 让我来看看是否可以在您的应用中使用其他设备。

    BR

    Monet Xu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    LP5860T 原本非常完美、但无法实现菊花链连接。
    屏幕尺寸从16x96到48x144 RGB LED。

    BR
    Tapani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Tapani:

    直接 LED 驱动器 TLC5955如何?

    BR

    Monet Xu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    感谢您的回答。
    否则 TLC5955还行、但它仅驱动16个 RGB LED 且价格相当昂贵。

    BR

    Tapani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tapani

    请您通过电子邮件与我联系、我将对我们的营销定价进行说明、因为我们有一款具有48个渠道的新器件。

    BR

    Monet Xu

    monet-xu@ti.com