This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25927:关于 VOVC

Guru**** 1783340 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25924, TPS25923, TPS25921A, TPS25927
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374639/tps25927-about-vovc

器件型号:TPS25927
主题中讨论的其他器件:TPS25921A、TPS25924、TPS25923

工具与软件:

各位专家、您好!

我从数据表中有一个简短的问题、VOVC 是什么?

除了本节之外、我无法找到有关 VOVC 的任何其他信息(如电气特性)。 我希望知道 OVP 触发的电压是多少。 是18V 吗?

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它没有 OVP/OVC、 这是一个拼写错误。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    所以没有 OVP 模式、 整个章节7.3.2 VIN 是否不正确?

    客户希望了解此电子保险丝 IC 如何提供过压保护...我看到、对于类似的 IC TPS25921A、它确实提供了 OVP 和 OVP 引脚。

    您能否分享一下每个 IC (TPS25921A 、 TPS25927)如何进行过压保护?

    感谢你的帮助。

    此致、
    Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jade:

    TPS25927没有任何类型的过压保护。 其他型号(如 TPS25923、TPS25924)具有钳位形式的过压保护。 它们会将输出电压钳制在特定阈值以上。

    此致

    Kunal Goel