This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3851:查询电压电平

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374410/tps3851-query-regarding-voltage-levels

器件型号:TPS3851

工具与软件:

您好!

我们在 某项设计中使用了 TPS3851H33EDRBR 器件。 我们以电气特性中的 VIL 和 VIH 电平为基准。 符合产品说明书页号 5、MR 和 SET1引脚的 VIL 和 VIH 分别为0.25V 和0.8V。 我已附上数据表的图像。 您能否确认它们是否正确?、因为 VIL 和 VIH 的值0.25V 和0.8V 似乎很低。

此致、

Nitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitesh:

    数据表值是正确的。 为了将 MR 和 SET1值输入读取为低电平输入、您需要输入低于0.25V 的脉冲。  为了将 MR 和 SET1值输入读取为高电平输入、您需要输入高于0.8V 的脉冲。

    谢谢!
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢您的回复。