This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62160:持续短路负载时的电感电流

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375186/tps62160-inductor-current-at-continuous-short-load

器件型号:TPS62160

工具与软件:

您好!

我的客户想了解电感器电流在持续短路负载时的行为。
您能否展示  连续短路负载时的电感器电流波形示例?

此致、

K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的咨询。 我们将在本周结束前检查并回复您。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lucia,

    感谢您的关注。
    我期待收到您的反馈。

    此致、

    K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    短路负载的电感器电流可以用以下公式表示:

    I_L 将夹在 HS_CURRENT   LIMIT 和 LS_CURRENT LIMIT 以及 FSW 之间、也会下降。

    结合数据表的描述、您就可以得到我所说的。

    谢谢

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Colin

    感谢您的答复。
    数据表记录了"高达1A 的输出电流"。
    但是、Iout 在负载短路时看起来是连续的1.6A。
    这是否会导致器件热关断或损坏?

    此致、

    K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    短时间内、它不会出现 TSD 或损坏。

    但我们应避免长时间在短负载下工作。

    我们可以使用 PG 进行监控、以便及时采取行动。  

    谢谢

    Colin